This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791501过流保护问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493594/bq77915-bq7791501-overcurrent-protection-issues

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用 BQ7791501 设计充电电路如下所示:

(如果需要、我可以单独发送原理图)

调试验证过流保护功能时、我们发现有时负载调整3A 时、BQ77915进入保护状态关闭充电放电 MOS。 负载始终开启时MOS再次开启、检测后继续关闭下面负载设置3A 时的实际测量值、具体波形如下:

有时、负载设置6A 时进入保护状态、移除的负载恢复正常、如下所示:

那么我的问题是: OCD1/2的状态是如何工作的、是否过载后 MOS 不会一直关断?

期待您的回复。

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    根据负载检测、如果该器件检测到负载已移除、则该器件会重新开启 FET。

    您的原理图质量非常低、请再次上传。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    原理图 如下所示。

    在这里、添加一个测试波形3A接近10A 的负载如下所示

    还有一个问题:
    BQ25798芯片的最大电流为5A、是多少? 最大浪涌电流为10A? 加载上述测试模型后、BQ25798的电源路径管理如何工作? 是否会触发过流保护? 过流保护点是什么?

    BR

    Cayden