请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 主题中讨论的其他器件: BQ25798
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们使用 BQ7791501 设计充电电路、如下所示:
(如果需要、我可以单独发送原理图)

在调试和验证过流保护功能时、我们发现有时当负载调整为3A 时、BQ77915会进入保护状态并关闭充电和放电 MOS。 当负载始终开启时、MOS 将再次开启、并在检测后继续关闭。 下面是负载设置为3A 时的实际测量值、具体波形如下:



有时、当负载设置为6A 时、将进入保护状态、移除的负载将恢复正常、如下所示:

那么我的问题是: OCD1/2的状态是如何工作的、是否在过载后 MOS 不会一直关断?
期待您的回复。
BR
Cayden