This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:Vout 错误

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489384/tps63900-vout-error

器件型号:TPS63900

工具与软件:

저는 TPS63900을 사용하고 있습니다 μ A。

  • 차량 전압 μ A :1.8V ~ 3.6V
  • 전압 μ A :3.0V
  • 출력 전류 μ A :20mA

문제는 μ A 平均分量 전압이 2.2V 이하로 떨어지면 VOUT 전압이 3.0V로 유지되지 않고 μ A 1V와 3V 사이를 변동한다는 것입니다 μ A。

이 문제의 원인은 무엇일까요 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 sukwoon、

    您能用英语回答您的问题吗?

    当 Iout 为20mA 时、您是说输出电压是1V、而不是3V? 在原理图中未发现问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在瞬时压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 sukwoon、

    好的、 发生该压降时、您可以帮助捕捉包括 Vin、Vout、IL 和 Iout 信息在内的波形吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。

    输入电压(2V)在通道2上、输出电压在通道3上。
    电流:10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tao 将于星期一回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 sukwoon、

    好的、您可以在该电压下降时帮助捕获开关信号吗? 如果可能、电感器电流的波形应该更好。

    这里我要提醒的一点是、您应该以高得多的采样率捕获波形、以确保波形为真实的波形。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。

    我能否提供这样的波形?

    2是电感器波形、3是输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    是的、这是我需要的确切波形、但我需要您的帮助、以更高的示波器采样率再次捕捉此波形。 更喜欢示波器可能具有的高采样率。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。
    您确切地需要哪种波形? 您想要更放大的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    不需要、无需放大、但我需要使用示波器的最高采样率捕获波形、以确保获得的波形为真实波形。

    您是否有电子工程师可以提供帮助?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。

    这是在电压下降期间捕获的图像。

    Ch3是电感器波形、而 2是输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sykwoon:

    感谢您的更新、在随附的图片中、Vout 已经比目标1低得多、对吧?  

    这里的预期行为应该持续切换、不幸的是、并非如此。

    • 器件是否处于高温状态?   
    • 当 Vin 较高时、该压降是否会消失?
    • 由于您示波器的最高采样率为2.5GS/S、 您能帮助以2.5gS/s 的采样率重新捕获以下波形吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Ch3是电感器波形、而 2是输出电压。

    2.5GS/s 采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 sukwoon、

    对于 x 轴、请保持为10ms/div、我要检查在 Vout 下降过程中是否有开关信号。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它未处于高温状态。

    以下为10ms/div。 采样率会自动更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查过、即使输入电压为2.7V、电压也会瞬间下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    观察到压降时是否可能存在重负载?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。

    我使用的产品是 BLE 遥控器。
    其最大电流消耗约为50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    好的、这让我感到困惑、没有过载、Vin 是稳定的、这里也没有触发 OTP、对吧?   

    如果是、不应发生压降。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。
    我能否检查是否已生成 OTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    根据您的描述、我认为触发 OTP 的风险很低。 您手上是否有冷冻喷雾? 如果是这样、 您可以使用它使器件保持低温、以确保没有 OTP 问题、如果压降消失、那么我们可以知道 OTP 是根本原因。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张涛、您好。

    我们实验室的温度大约是14度、不是很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    那么、应该不会存在 OTP 风险。 我们应该专注于其他的可能性,但现在,我 不知道在你们身边发生了什么。

    您是否手头有 EVM?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukwoon:

    那么、应该不会存在 OTP 风险。 我们应该专注于其他的可能性,但现在,我 不知道在你们身边发生了什么。

    您是否手头有 EVM?

    此致

    TAO