工具与软件:
저는 TPS63900을 사용하고 있습니다 μ A。
- 차량 전압 μ A :1.8V ~ 3.6V
- 전압 μ A :3.0V
- 출력 전류 μ A :20mA
문제는 μ A 平均分量 전압이 2.2V 이하로 떨어지면 VOUT 전압이 3.0V로 유지되지 않고 μ A 1V와 3V 사이를 변동한다는 것입니다 μ A。
이 문제의 원인은 무엇일까요 μ A?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
저는 TPS63900을 사용하고 있습니다 μ A。
문제는 μ A 平均分量 전압이 2.2V 이하로 떨어지면 VOUT 전압이 3.0V로 유지되지 않고 μ A 1V와 3V 사이를 변동한다는 것입니다 μ A。
이 문제의 원인은 무엇일까요 μ A?