This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:EXTCOMP 补偿网络错误问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494031/lm70880-q1-extcomp-compensation-network-mistake-issue

器件型号:LM70880-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们的原理图设计 采用了两个 LM70880-Q1、适用于不同的输出电压(5Vout 和8Vout)、但 复制相同的网络名称(EXTCOMP1)会造成一些错误、是否存在任何严重问题或副作用? 谢谢!

e2e.ti.com/.../LM70880-schematic-issue-for-mistake-two-COMP-net--branch-into-one-net_08FF_EXTCOMP1_09FF_.pdf

attahced 原理图供您参考。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    是的、这是个问题。 请断开连接、以便每个 LM70880-Q1独立工作。  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    谢谢!

    电流 PCBA、我们是否移除8Vout 降压‘s EXTCOMP 元件或5Vout 降压、适合临时解决方案?请给出一些选择。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    每个降压转换器都需要自己的外部补偿元件。 根据原理图、我将在连接到 EXTCOMP 网络名称的两端切断布线。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢!

    如果 Cut EXTCOMP1网络名称、则原理图更改为下面的、仅填充 C22或 C957、是这样吗?

    e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1-for-temporary-solution1.pdf

     如果没有将外部 VDDA 连接到降压的 EXTCOMP 引脚、降压转换器是否仍将使用内部补偿?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:  

    这两个降压稳压器是使用外部还是内部补偿? 根据400kHz 的开关频率、可能需要使用外部补偿。 请填写快速入门计算器、以确保环路稳定。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:  

    如果没有其他问题、请点击"已解决"关闭该主题。 谢谢你。

    Ben