工具/软件:
尊敬的 TI:
我们的原理图设计 采用了两个 LM70880-Q1、适用于不同的输出电压(5Vout 和8Vout)、但 复制相同的网络名称(EXTCOMP1)会造成一些错误、是否存在任何严重问题或副作用? 谢谢!

attahced 原理图供您参考。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI:
我们的原理图设计 采用了两个 LM70880-Q1、适用于不同的输出电压(5Vout 和8Vout)、但 复制相同的网络名称(EXTCOMP1)会造成一些错误、是否存在任何严重问题或副作用? 谢谢!

attahced 原理图供您参考。
BR
您好 Ben、
谢谢!
如果 Cut EXTCOMP1网络名称、则原理图更改为下面的、仅填充 C22或 C957、是这样吗?
e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1-for-temporary-solution1.pdf
如果没有将外部 VDDA 连接到降压的 EXTCOMP 引脚、降压转换器是否仍将使用内部补偿?
BR
您好、Jasper:
这两个降压稳压器是使用外部还是内部补偿? 根据400kHz 的开关频率、可能需要使用外部补偿。 请填写快速入门计算器、以确保环路稳定。
https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC
Ben