工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们的客户使用的是 BQ7695202。
BQ76952数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
子命令0x0098用于检查过程、将 REG1的输出更改为0[V]、但大约有10%的产品、其中 REG1的输出不会变为0V 并保持在3.3V。
![]()
我们确认了"REG12控制寄存器"的器件、其中 REG1变为0V、器件保持在3.3V、但没有区别。
读取 REG12: 0D (CRC: 80)

这是否是设备本身的问题?
我们还可以检查其他事项吗?
此致、
Masashi