This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:即使发出子命令0×0098、REG1电压也不会变为0V

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492922/bq76952-reg1-voltage-does-not-become-0v-even-if-sub-command-0-0098-is-issued

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们的客户使用的是 BQ7695202。

BQ76952数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

子命令0x0098用于检查过程、将 REG1的输出更改为0[V]、但大约有10%的产品、其中 REG1的输出不会变为0V 并保持在3.3V。

我们确认了"REG12控制寄存器"的器件、其中 REG1变为0V、器件保持在3.3V、但没有区别。

读取 REG12: 0D (CRC: 80)

这是否是设备本身的问题?

我们还可以检查其他事项吗?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    他们是在正常模式期间发送此命令吗? 该子命令不能在 CFG_UPDATE 模式下使用。

    他们是否有器件不会变为0V 的事务日志?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题并通过电子邮件进行讨论。

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kian、

    我们确认后、CFG_Update 模式和正常模式之间的运行没有差异。

    "它们是否具有器件不会变为0V 的事务日志?" 要求?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我们在 TRM 中有此描述。  

    事务日志可以是命令日志或其软件的逻辑分析仪日志。 我认为 Nogi 已经通过电子邮件建立了讨论、并分享了客户的流程。 Luis 和我将通过电子邮件回复

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kian、

    我们将等待诺吉先生对这一问题的答复。

    此致、

    Masashi