This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:适用于180A 应用的 LM5066I 硬件配置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, CSD19536KTT, PMP23496
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489955/lm5066i-lm5066i-hardware-configuration-for-180a-application

器件型号:LM5066I
主题: CSD19536KTT 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们旨在为系统设计热插拔功能。 目前我们使用的是 LM5066I;但是、没有适合180A 应用电流的参考设计。

为了解决这个问题、只有在插入电路板并启动电路板后才会施加满负载。 然后我们将控制实际负载激活。

如果对如何选择 MOSFET 有任何建议、 以及如何需要 mcu MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  请 参阅 PMP23496参考设计| 德州仪器 TI.com

    请填写设计计算器并分享以供审核。

    www.ti.com/.../SLVC577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的帮助。
    我正在尝试填写计算器、但我认为我需要更多时间来了解计算器。

    如前所述、热插拔控制器旨在处理启动、热短路和启动至短路的情况。

    在我们的系统中、我们不会直接启用满负载(180A)。 相反、我们首先会在轻负载条件下为 FPGA 供电、然后逐渐启用每个额外的负载。

    考虑到这种方法、将连续电流设计为180A、同时在启动期间使用较低的负载是否可行? 我的想法是减少 FET 尺寸。  

    最好的考虑。

    Flint。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将连续电流设计为180A、同时在启动期间使用较低的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢。  

    我目前正在使用 CSD19536KTT 对 MOSFET 进行验证、但在"slvc577e"中、该电子表格最多只能输入6个并联的 MOSFET。

    我很难继续计算设计。 如果我使用它时有任何问题、或者它有一些限制?

     但是、在参考 设计中、需要定义 PMP23496参考设计。 总共有9个 MOSFET。   

    谢谢。

    Flint。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用此文件。  

    e2e.ti.com/.../1256.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1256.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_0325.xlsx
    我上传了我今天完成的文件、如果您能仔细阅读、我将不胜感激。

    感谢您的参与和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计计算器看起来很不错。 我对 MOSFET 导通电阻和 SOA 数据进行了细微修改。  

    e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Yi-Hao-Hong.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、这让我倍感安心。

    请允许我再提出以下几个问题:

    1.如何计算 Rdson@Tj.dc = 3.6m Ω

    2.为什么 SOA 数据与我确认的 MOSFET 规格略有不同?

    3. 在视频中,我了解到 故障时间需要大于启动时间,但选择了软启动后,没有启动时间了。 如果使用压摆率进行计算、则该值将大于当前故障时间。 这有什么问题吗?

    4.我们设计的0.25mΩ 为 Rs 值。 是否可以通过并联多个分流电阻器(例如使用四个1mΩ 电阻器)来实现这一点?

    5.当我们完成原理图时,如果可以查看它?  

    此致。  

    Flint。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下回答。

    2.4 x 1.5 = 3.6mΩ

    使用软启动电容器、器件在上电期间不会进入功率限制状态。 因此、故障计时器不会在通过软启动电容器上电期间运行。  

     通过并联多个分流电阻器(例如使用四个1mΩ 电阻器)、可以实现0.25mΩ。

    请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA673

    我们将检查原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们正在修改原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    这是我们创建的原理图、请帮助您审阅。 期待我们的回应。  

    非常感谢。

    flint.e2e.ti.com/.../CLLC_5F00_HOTSWAP_5F00_PDB_5F00_DRAFT_5F00_0402_5F00_V05.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请沿 R41行驶至100Ω。

    否则、原理图看起来很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是我第一次使用 TI 支持、给了我很棒的体验。

    我需要做些什么来结束此讨论主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  我已经关闭了话题。