主题: CSD19536KTT 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们旨在为系统设计热插拔功能。 目前我们使用的是 LM5066I;但是、没有适合180A 应用电流的参考设计。
为了解决这个问题、只有在插入电路板并启动电路板后才会施加满负载。 然后我们将控制实际负载激活。
如果对如何选择 MOSFET 有任何建议、 以及如何需要 mcu MOSFET?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们旨在为系统设计热插拔功能。 目前我们使用的是 LM5066I;但是、没有适合180A 应用电流的参考设计。
为了解决这个问题、只有在插入电路板并启动电路板后才会施加满负载。 然后我们将控制实际负载激活。
如果对如何选择 MOSFET 有任何建议、 以及如何需要 mcu MOSFET?
感谢您的联系。 请 参阅 PMP23496参考设计| 德州仪器 TI.com。
请填写设计计算器并分享以供审核。
尊敬的 Avishek:
非常感谢您的帮助。
我正在尝试填写计算器、但我认为我需要更多时间来了解计算器。
如前所述、热插拔控制器旨在处理启动、热短路和启动至短路的情况。
在我们的系统中、我们不会直接启用满负载(180A)。 相反、我们首先会在轻负载条件下为 FPGA 供电、然后逐渐启用每个额外的负载。
考虑到这种方法、将连续电流设计为180A、同时在启动期间使用较低的负载是否可行? 我的想法是减少 FET 尺寸。
最好的考虑。
Flint。
请使用此文件。
e2e.ti.com/.../1256.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.XLSX
e2e.ti.com/.../1256.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_0325.xlsx
我上传了我今天完成的文件、如果您能仔细阅读、我将不胜感激。
感谢您的参与和帮助!
设计计算器看起来很不错。 我对 MOSFET 导通电阻和 SOA 数据进行了细微修改。
e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Yi-Hao-Hong.xlsx
感谢您的确认、这让我倍感安心。
请允许我再提出以下几个问题:
1.如何计算 Rdson@Tj.dc = 3.6m Ω
2.为什么 SOA 数据与我确认的 MOSFET 规格略有不同?
3. 在视频中,我了解到 故障时间需要大于启动时间,但选择了软启动后,没有启动时间了。 如果使用压摆率进行计算、则该值将大于当前故障时间。 这有什么问题吗?
4.我们设计的0.25mΩ 为 Rs 值。 是否可以通过并联多个分流电阻器(例如使用四个1mΩ 电阻器)来实现这一点?
5.当我们完成原理图时,如果可以查看它?
此致。
Flint。
请查看以下回答。
2.4 x 1.5 = 3.6mΩ



使用软启动电容器、器件在上电期间不会进入功率限制状态。 因此、故障计时器不会在通过软启动电容器上电期间运行。
通过并联多个分流电阻器(例如使用四个1mΩ 电阻器)、可以实现0.25mΩ。
请参阅以下应用手册。
https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA673
我们将检查原理图、