主题:IPG-UI 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户需要如下时间序列:
您可以检查一下我们是否有符合要求的版本? 可在每次启动时由主机调节输出电压。
LDO:μ F
0.2A@0.9V—2.
0.18A@1.5V—3.
0.234A@2.0V——4.
0.02A@2.5V——5.
0.179A@0.8V—2.
0.14A@1V——3.
0.11A@3.3V—6.
0.1A@1V—8
降压:Ω
0.667A@1.0V—1.
0.3A@1.8V——4.
2A@1.8V—6.
1.5A@1V—6