This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:TPS659128:需要找到合适的版本。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499972/tps659128-tps659128-need-to-find-a-proper-version

器件型号:TPS659128
主题:IPG-UI 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户需要如下时间序列:

您可以检查一下我们是否有符合要求的版本? 可在每次启动时由主机调节输出电压。  

LDO:μ F

0.2A@0.9V—2.

0.18A@1.5V—3.

0.234A@2.0V——4.

0.02A@2.5V——5.

0.179A@0.8V—2.

0.14A@1V——3.

0.11A@3.3V—6.

0.1A@1V—8

降压:Ω

0.667A@1.0V—1.  

0.3A@1.8V——4.

2A@1.8V—6.

1.5A@1V—6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按如下所示更新了有关时间序列的要求。我们需要使用 PMIC 为两个芯片供电

    需要在 Chip2的步骤4之前打开 Chip1的步骤5

    那么、如果我们有任何版本可以满足要求呢? 或者、我们可以修改哪个寄存器来更改时间序列? 我们在数据表中没有找到此类寄存器

    请尽快回复。 谢谢~

    CHIP1

    LDO:μ F

    0.2A@0.9V—2.

    0.18A@1.5V—3.

    0.234A@2.0V——4.

    0.02A@2.5V——5.

    降压:Ω

    0.667A@1.0V—1.  

    CHIP2

    LDO:μ F

    0.179A@0.8V—2.

    0.14A@1V——3.

    0.11A@3.3V—6.

    0.1A@1V—8

    降压:Ω

    0.3A@1.8V——4.

    2A@1.8V—6.

    1.5A@1V—6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    我正在回复该主题、因为设备专家 Sarah 已经离开了几周。

    由于这是出厂编程的器件、因此无法更改这些设置。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 OTP 存储器中定义了电源时序、那么为什么我们不能通过 I2C?更改此设置

    您能否提供详细的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、OPT 只是一次性计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    正确、OTP 是指一次性可编程。 一些器件设置、如上电、断电序列 etc...can、需要进行编程。

    PMIC 上电后、您可以通过 I2C 启用/禁用电源轨、但无法更改时序。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s、我们可以更改直流/直流转换器寄存器和 EN_SET 寄存器、这  在 PMIC 由 I2C?上电后由 I2C 进行 R/W 复位

    2、关于电流限制、为什么连续输出电流数据在最小值列中?它能否超过此值?

    为什么 Ishort 的值在范围内?这意味着 OCP? 例如、如果 LDO1的输出电流可以是300mA?

    3、我找到了一个名为 IPG-UI 的软件、可以更改许多设置寄存器并保存项目。 如何使用它来更改芯片设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    1.是的、可以在 PMIC 上电后使用 I2C 写入任何 R/W、但请记住、这些值将在任何下电上电时恢复到默认 OTP、这意味着每次 PMIC 经过下电上电时都必须写入它们。

    2.一般而言,我们希望保证 LDO 能支持的最小电流,保证其连续运行。 是、在不同的工作条件下(例如:温度)、它可以大于100mA

    3.请参阅以下文档中 EVM 用户指南的 GUI 部分、

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu750b/slvu750b.pdf?ts = 1744666904166 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65912

    Sathish