This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:过压问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497450/ucd3138a-overvoltage-question

器件型号:UCD3138A

工具/软件:

嘿、团队-您能帮助解决以下问题吗?

我们在 UCD3138A 微控制器的 I2C 总线引脚上施加了过压情况、并寻找有关这种情况下预期故障模式的专业知识。  我们的 I2C 电路包含一个3.3V 齐纳二极管和从齐纳到每个总线线路的上拉电阻。  我们看到、齐纳二极管的拐点非常差、它钳位到~4.5伏、这是总线引脚看到的电压。  该器件的正电源轨上似乎没有钳位、因此我们正在尝试确定如果引脚暴露在这些电压下一段时间、将会引入哪些潜在的失效模式、同时我们也会修改设计以消除这种情况。  我们看到这些引脚的 AMR 指定为3.8V、如下所示。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我认为4.5V 不一定会损坏 UCD3138A、因为这不是一个令人难以置信的高电压。 您的 PMBus 不起作用、但我不怀疑会造成长期损坏。 我将于下周确认并提供详细答复。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我们尚未收到此客户咨询。  我们何时可以期待更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    我不建议采用此设置、并且器件长期损坏的风险很高。 引脚上的绝对最大额定值为3.8V、超出该阈值的百分比为~20%。  

    PE 团队发现、类似的超过阈值会显著损坏受影响的引脚、甚至周围的引脚。 如果在引脚15和16 (PMBus 线路)上施加此4.5V 尖峰、那么这些引脚和周围引脚会损坏。 还可能发生可通过故障分析(FA)检测到的内部短路和故障。 即使是损坏的封装也是可能的。  

    我们确实遇到了类似的问题、即在低温下、V33A 和 V33D 引脚上的高频振荡会导致 UCD3138A 持续复位。 我们的布局通过在引脚上放置小电容器来帮助防止这一问题。 我不知道4.5V 尖峰出现的频率或时长、但添加滤波器来减少尖峰可能会有所帮助。 如果您对布局感兴趣、请告诉我、我可以通过电子邮件将 Altium 文件发送给您。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    最近的请求很明显、违反绝对最大电压会造成损坏。  1.5周前的答复似乎表明事情可能是好的。  让我与客户讨论、并就建议与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    是的、我与 PE 团队确认、他们相信会造成长期损害。 我最初的想法是错误的。 对延误和混乱深表歉意。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我感谢您的及时回复、同时也感谢您对正确信息进行全面的仔细检查和澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    感谢您的理解。 我将关闭该主题。

    此致、

    Jonathan Wong