工具/软件:
嘿、团队-您能帮助解决以下问题吗?
我们在 UCD3138A 微控制器的 I2C 总线引脚上施加了过压情况、并寻找有关这种情况下预期故障模式的专业知识。 我们的 I2C 电路包含一个3.3V 齐纳二极管和从齐纳到每个总线线路的上拉电阻。 我们看到、齐纳二极管的拐点非常差、它钳位到~4.5伏、这是总线引脚看到的电压。 该器件的正电源轨上似乎没有钳位、因此我们正在尝试确定如果引脚暴露在这些电压下一段时间、将会引入哪些潜在的失效模式、同时我们也会修改设计以消除这种情况。 我们看到这些引脚的 AMR 指定为3.8V、如下所示。