This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892-Q1是否适用于 TEC 应用?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552892, TPS63070, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502726/tps552892-q1-is-tps552892-q1-appropriate-for-for-tec-application

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552892TPS63070LM51772

工具/软件:

我想问一下 TPS552892-Q1是否适用于热电冷却器(TEC)应用。 TPS552892-Q1是否具有输出灌电流能力?

我的设计条件如下:

  • 输入电压:12V
  • TEC 模块两端的电压:约为8V 至9V (意味着输出电压范围为3V 至21V)
  • 所需的平均电流:3-3.5A

此外、如果我可以通过外部模拟反馈机制设置输出电压(我不需要 I2C 控制)、那会很有帮助。 如果有完全集成的模块、我也不胜感激。

谢谢、  

Janos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    您需要的灌电流能力是多少? TPS552892不支持-3A 至-3.5A 的灌电流。

    降压/升压器件的输出功率约为21V*3.5A=74W。

    您认为最好使用具有集成电感器和四个 MOSFET 的模块吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、  

    TEC 模块连接在 Vin 和 Vout 之间。 如果 Vin>Vout、则电流会在 TEC 中正向流动(我们称之为加热方向)。 在此模式下、转换器的输出必须灌入电流。 电流在适当的方式(Vin < Vout)沿负向流动(冷却模式)。  

    为此、我正在寻找一个集成式4开关降压/升压稳压器或稳压器模块。   

    是的、在最大冷却模式的情况下、最大输出功率将为74 W  

    说到模块、我希望使用少量的外部组件。 我更倾向于集成式 MOSFET 和外部电感器。  

    感谢您的提前帮助、  

    Janos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在看。 我想知道它是否可以驱动如 TPS63070这样的 TEC、 我需要一种能够在1-5VDC 范围内灌入大约4A 电流的器件。   从降压或降压/升压提供4A 拉电流很简单、但降压无法处理灌电流。 需要能够灌入4A 电流的开关。  TPS63070只能执行2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos、Andrew:

    感谢您的讨论、TPS552892可用作 TPS63070、但灌电流约为-2.5A、不能低至-3A。 对于更高灌电流的降压/升压器件、您可以查看 LM51772、这是一款降压/升压控制器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种情况是露天市场? VOUT > VIN?  

    受电方是否 VOUT < VIN?

    它可以提供多大的电流?  对 VIN 是否有任何要求、 在本例中、VIN 由同步降压转换器生成。  

    TPS551892-Q1是等效的、对吧? 想知道区别是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们将研究这一点,并在下周回复你,谢谢.

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    通常、我们将 Vin 引脚的电压定义为 Vin 网、Vout 引脚的电压定义为 VOUT 网、 当电感器电流为负值时、我们将其称为灌电流。 当电感器电流为正时、我们将其称为源。

    VIN 由输入电源供电、可能来自另一个直流/直流或电池的输出。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有模型  

    TPS551892和  

    TINA 中使用 TPS552892?

    它能够支持多大的负电流"灌电流"?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们没有用于上述器件的 TINA 模型、但可以在 TI.com 的产品页面上获取 PSpice 模型。

    平均负--"灌电流"约为2.5A。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 VIN 由同步降压转换器供电、在 Vout > VIN 的灌电流情况下、电流是否流回 VIN 降压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    不会、它不会流回。 请考虑以下示例。 输入电压为12V、输出电压为21V。 我们假设流经 TEC 的电流为3A。 要提供21V/3A 输出、您需要从输入电压提供21V*3A/12V = 5.25A 的灌电流。 尽管3A 来自 TEC、但剩余的2.25A 应来自 Vin 电源(在本例中为同步降压)。 因此、Vin 电源在正常运行期间不会灌入电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    感谢您的解释。 我也有一些问题要与你讨论:)

    1.请问您的意思是"正常操作"是什么? 没有加热或制冷? 直流/直流转换器没有输出电流、对吧?

    2.如何确定 TEC 驱动器的灌电流/拉电流? 例如、当 Vin=12V、Vout=21V 时、如何控制 TEC 驱动器从 Vout 侧灌入3A 电流?

    当 Vin 高于 Vout (例如 Vin=12V、Vout=21V)时、TEC 电流从 Vout 流向 Vin、TEC 正在冷却。 输入电压侧、3A 流入输入电压、但它仍提供5.25A 的电流、即21V*3A/12V=5.25A、因此对于输入电源、它仍需要提供5.25A-3A=2.25A、对吧?  

    4.当 Vin 低于 Vout 时、例如 Vin=12V、Vout=3V、 TEC 电流从 Vin 流向 Vout、TEC 发热。 对于 Vin 侧、3A 从 Vin 流向 Vout、但它仍提供5.25A 的拉电流:3V*3A/12V=0.75A、因此对于输入电源、它仍需要提供3A-0.75A=2.25A、对吧?  

    5.是否有任何电流会灌入 Vin 侧的情况?  

    期待您的答复:)

    BRS、

    布莱斯