主题中讨论的其他器件: TPS552892、 TPS63070、 LM51772
工具/软件:
我想问一下 TPS552892-Q1是否适用于热电冷却器(TEC)应用。 TPS552892-Q1是否具有输出灌电流能力?
我的设计条件如下:
- 输入电压:12V
- TEC 模块两端的电压:约为8V 至9V (意味着输出电压范围为3V 至21V)
- 所需的平均电流:3-3.5A
此外、如果我可以通过外部模拟反馈机制设置输出电压(我不需要 I2C 控制)、那会很有帮助。 如果有完全集成的模块、我也不胜感激。
谢谢、
Janos