工具/软件:
您好团队
您能帮助我查看以下 SCH 吗?
e2e.ti.com/.../Jerscy_5F00_poc1_5F00_0423_5F00_TI.pdf
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
您能帮助我查看以下 SCH 吗?
e2e.ti.com/.../Jerscy_5F00_poc1_5F00_0423_5F00_TI.pdf
BRS
Brian
您好、Bryce
感谢您的答复!
以下是来自客户方面的反馈。
1、应用程序和项目信息包括平台是什么?
>> USB 集线器/扩展坞在不 工作的 PCB 系统上只有 USB4控制器
2、输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?
>> VIN = 5~20V、Vout = 5V、Imax = 6.16A
3.电感器和输出电容器的部件号是多少?
>>电感器

>>输出电容器

4、降压侧 MOSFET 的部件号是什么?
https://www.niko-sem.com/manager_admin/new_file_download.php?Pact=FileDownLoad&Pval=583592
BRS
Brian
您好、Brian、
请在下面找到我的评论。
1.建议将 PR1107更改为0欧姆。
2.建议在靠近 Vin 引脚的位置添加一个0.1uF 电容/0402。
3.确认在5.2VDC 偏置电压下、VCC 电容器 PC1102的有效电容大于2.0uF。
4. EN 引脚不应连接到 VCC 引脚、当 EN 为低电平时、VCC 也为低电平时、器件无法启动。 建议使用外部 MCU 拉取 EN 或添加 Vin 电阻分压器来为 EN 供电。
5.建议焊接 EN 下拉电阻 PR1106。
6.建议选择36k 电阻器来设置大约9A 平均电感器电流限值、以便留出一些裕度。
7、建议更改 PR1119=5.1k、PC1122=22nF、PC1120=100pF。
8.建议先让 PC1135和 PR1142保持悬空状态,然后根据测试结果调整该值。
9.建议先为 PR1108和 PR1137选择2欧姆。
10.对于 BOOT 电容器、建议为更小的封装选择0.1uF /50V/0402。
11、请遵循布局指南,并在完成后发送给我们进行审核。
e2e.ti.com/.../5811.TPS55288-Layout-Guideline.pdf
BRS、
布莱斯