This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882 SCH 评论

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505323/tps552882-q1-tps552882-sch-review

器件型号:TPS552882-Q1

工具/软件:

您好团队

您能帮助我查看以下 SCH 吗?

e2e.ti.com/.../Jerscy_5F00_poc1_5F00_0423_5F00_TI.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 AE Bryce 将在两天内向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请分享更多信息以继续进行 SPC 审查。

    1、应用程序和项目信息包括平台是什么?

    2、输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    3.电感器和输出电容器的部件号是多少?

    4、降压侧 MOSFET 的部件号是什么?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce

    感谢您的答复!

    以下是来自客户方面的反馈。

    1、应用程序和项目信息包括平台是什么?

    >> USB 集线器/扩展坞在不 工作的 PCB 系统上只有 USB4控制器

    2、输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    >>  VIN = 5~20V、Vout = 5V、Imax = 6.16A

    3.电感器和输出电容器的部件号是多少?

    >>电感器

    >>输出电容器

    4、降压侧 MOSFET 的部件号是什么?

    https://www.niko-sem.com/manager_admin/new_file_download.php?Pact=FileDownLoad&Pval=583592

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。 由于带宽限制、我们将在两天内回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请在下面找到我的评论。

    1.建议将 PR1107更改为0欧姆。

    2.建议在靠近 Vin 引脚的位置添加一个0.1uF 电容/0402。

    3.确认在5.2VDC 偏置电压下、VCC 电容器 PC1102的有效电容大于2.0uF。

    4. EN 引脚不应连接到 VCC 引脚、当 EN 为低电平时、VCC 也为低电平时、器件无法启动。 建议使用外部 MCU 拉取 EN 或添加 Vin 电阻分压器来为 EN 供电。

    5.建议焊接 EN 下拉电阻 PR1106。

    6.建议选择36k 电阻器来设置大约9A 平均电感器电流限值、以便留出一些裕度。

    7、建议更改 PR1119=5.1k、PC1122=22nF、PC1120=100pF。

    8.建议先让 PC1135和 PR1142保持悬空状态,然后根据测试结果调整该值。

    9.建议先为 PR1108和 PR1137选择2欧姆。

    10.对于 BOOT 电容器、建议为更小的封装选择0.1uF /50V/0402。

    11、请遵循布局指南,并在完成后发送给我们进行审核。

    e2e.ti.com/.../5811.TPS55288-Layout-Guideline.pdf

    BRS、

    布莱斯