This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:LMZ34002

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN04050A, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504890/lmz34002-lmz34002

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:PTN04050A

工具/软件:

Hallo、

我正在设计一个新电路板、我需要调整一个过时器件(PTN04050A)的节奏、以便从+5V 输入电压生成-5V 的负电压。 建议替换器件是 LMZ34002。
使用 WeBench 检查设计、最大输出电流为0.5A。
正确吗?
为什么15W 电源模块在-5V 时仅具有0.5A?

您能为我推荐一款可处理高达1/1.5A 电流的替代器件吗? 旧 PTN04050A 的升级部件。

非常感谢。

Giuliano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuliano:

    LMZ34002的最大可能电源处理能力可在输入电压和输出电压范围内高达15W。 请查看安全工作区。

    对于您的应用、可能的最大输出电流为~0.5A。

    以下是可配置为 反相降压/升压转换器的电源模块。  电源模块(集成电感器)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuliano:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何疑问、请随时开诚布公。

    此致

    Arpita