请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ34002 主题中讨论的其他器件:PTN04050A、
工具/软件:
Hallo、
我正在设计一个新电路板、我需要调整一个过时器件(PTN04050A)的节奏、以便从+5V 输入电压生成-5V 的负电压。 建议替换器件是 LMZ34002。
使用 WeBench 检查设计、最大输出电流为0.5A。
正确吗?
为什么15W 电源模块在-5V 时仅具有0.5A?
您能为我推荐一款可处理高达1/1.5A 电流的替代器件吗? 旧 PTN04050A 的升级部件。
非常感谢。
Giuliano。