Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
工具/软件:
您好:
未发现故障时、BQ25798不会为电池充电。
一切正常、REGN = 5V、VBAT = 11.4V、VBUS = 12V、VSYS = 11.13V、PMID = 12V STAT = 0V 时、我已将 ICHG 设置为1.5A、但总线或 BAT 中没有电流。
我从寄存器中读取了寄存器:1B=0x0F、1C=0X6A、1D=0x01、1E~21=0x00、 这应该意味着没有故障吗?
我还会读取 REG01=12.6V、REG03=1.5A、就像我编程的那样。
这是我的原理图和 PCB。