主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400、GPCCHEM、
工具/软件:
大家好:
我正在使用 BQ35100 指定 EOS 模式 一个由供电的低功耗应用 锂 SOCl₂主电池 。
我的目标是进行检测 服务结束(EOS) 。
以下是我的设置:
- 模式: EOS 模式
- 电池化学成分: Li-简体 SOCl₂ 8500mA
- 典型电流消耗: 0.1 mA
- 峰值电流: 15 mA
- 分流电阻器: 100 mΩ
- 初始配置: 通过完成 EV2400和 Battery Management Studio (BQStudio)
- 运行时通信: 位置 I²C 来自微控制器(CPU)
我有几个问题:
- BQ35100是否适用于此类超低电流应用?
- 分流电阻器(100 mΩ )的值是否是一个很好的选择?
- 是否有适合此设计的最佳实践?
任何见解或建议都将非常感谢!