This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ35100, BQSTUDIO, EV2400, BQ35100EVM-795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509513/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400、GPCCHEM、

工具/软件:

大家好:

我正在使用  BQ35100  指定  EOS 模式  一个由供电的低功耗应用  锂 SOCl₂主电池

我的目标是进行检测  服务结束(EOS)

以下是我的设置:

  • 模式: EOS 模式
  • 电池化学成分:  Li-简体 SOCl₂ 8500mA
  • 典型电流消耗:  0.1 mA  
  • 峰值电流:  15 mA  
  • 分流电阻器:  100 mΩ  
  • 初始配置:  通过完成  EV2400和 Battery Management Studio (BQStudio)
  • 运行时通信:  位置  I²C 来自微控制器(CPU)

我有几个问题:

  1. BQ35100是否适用于此类超低电流应用?
  2. 分流电阻器(100 mΩ )的值是否是一个很好的选择?
  3. 是否有适合此设计的最佳实践?

任何见解或建议都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    Unknown 说:
    BQ35100是否适用于此类超低电流应用?

    -我已经连接了 每种模式的电流消耗,但是的,这是一个低电流应用。

    Unknown 说:
    分流电阻器(100 mΩ )的值是否是一个很好的选择?

    -是的、这与 EVM 中使用的分流电阻相同  

    [引述 userid="641038" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509513/bq35100-bq35100
    1. 是否有适合此设计的最佳实践?

    [/报价]

    -坚持尽可能接近 EVM 和坚持在设计参数   

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubh7/sluubh7.pdf?ts = 1746469783832&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ35100EVM-795

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我使我的设计与 EVM 一样、看起来很好。

    接下来我需要做的是 设置。 该芯片有很多设置。

    我希望只使用最低设置、我认为这些设置是:

    (在 BQStudio 中更改以下设置)

    • 将化学成分 ID 更改为0667、这是 SAFT LS26500 (8.5Ah) Li-SOCl2电池。

           我有一个 Tadarian  SL-2870、而不是 SAFT、它具有相同的容量、假设我可以使用此 ID?

    • 将 CONFIG A 寄存器更改为0x82 (EOS 模式)
    • 将"Data Memory"(数据存储器)中的电池设计容量/电压更改为8500mA h/3600mV

    希望上述设置已经足够、或者我是否需要进一步调整?

    另一个问题是、在 EOS 模式下显示的电池电量百分比有多高?

    我的电池已完全放电、但容量仍保持在80%。

    我还希望 EOS 位在特定阈值下有效。 还是需要在某处设置该阈值?

    任何见解或建议都将非常感谢!

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    [报价 userid="641038" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509513/bq35100-bq35100/5806148 #5806148"]

           我有一个 Tadarian  SL-2870、而不是 SAFT、它具有相同的容量、假设我可以使用此 ID?

    [/报价]

    -这可能是问题,因为有一个未知的因素,差值误差%有多接近实际上是在细胞和 chemID 内,请使用 GPCCHEM 工具  

    GPCCHEM 视频:
    https://www.ti.com/video/5811313406001

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    [报价 userid="641038" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509513/bq35100-bq35100/5806148 #5806148"]

    任何见解或建议都将非常感谢!

    [/报价]

    -请参考这两个文档以获取帮助  

    如何将 BQ35100配置为 EOS 模式:
    https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    bq35100EVM-795评估模块:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubh7/sluubh7.pdf?ts = 1746633521971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ35100

    谢谢您、
    Alan Frias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果我使用现有的 ChemID、我是否仍然需要检索调整后的阻抗、或者它是否已在 ChemID 文件中?

    我为什么要问这个问题? 我的 PCA 上没有日志记录功能。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我是否仍需要检索调节后的阻抗、或者它是否已在 ChemID 文件中?

    我不明白您的意思是"检索缩放的阻抗"。 您只需使用用于放电的负载和用于充电的可编程电源来运行电池电芯、并将时间、电流、电压和温度结果输入到 GPCCHEM 工具中、它将为您提供 chemID 结果。

    谢谢您、
    Alan