主题:ISO1640中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我们想通过 BQ7695202的 REG1引脚获取有关问题的指导。

更新了:
[1]在 ISO1640上使用了10k 上拉电阻器。
[2]] MCU 位于1侧。
问题:
如果我从 BQ 提供 ISO 1640的电源电压、则无法建立通信。 但如果我从稳压器那里得到它、通信就会起作用。
一旦我将代码上传到 bq、我就在示波器中看到 reg1引脚在短时间内为0v。
我上传了此图像。
REG1: 
SDA: 
然后、我可以通过从外部电源提供 ISO 的电源电压来进行通信。
我也上传了 SDA 引脚的图像、这是正常现象吗?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·