This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:与 ISO1640的 I2C 通信问题

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508073/bq76952-i2c-communication-problem-with-iso1640

器件型号:BQ76952
主题:ISO1640中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们想通过 BQ7695202的 REG1引脚获取有关问题的指导。

更新了:
[1]在 ISO1640上使用了10k 上拉电阻器。
[2]] MCU 位于1侧。

问题:
如果我从 BQ 提供 ISO 1640的电源电压、则无法建立通信。 但如果我从稳压器那里得到它、通信就会起作用。

一旦我将代码上传到 bq、我就在示波器中看到 reg1引脚在短时间内为0v。
我上传了此图像。

REG1:


SDA:

然后、我可以通过从外部电源提供 ISO 的电源电压来进行通信。
我也上传了 SDA 引脚的图像、这是正常现象吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有任何更新?

    客户确认他为 REG1添加了1uF 去耦电容器、甚至更改为10uF、但结果没有改变。

    此外、从 BQ 中删除了 ISO164x 以测试 REG1空载、仍然出现问题(电压下降)。

    REG1:

    这是否是 BQ7695202的 REG1的已知问题?

    谢谢你

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    您能否将通信线路上的上拉电阻增加到10k、而不是2.2k。 此外、您是否可以断开 REG1上的任何负载并查看问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的答复。

    我们将与客户核实、还建议用额外的 BQ 进行更换、以查看当前芯片是否出现故障。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary、

    很遗憾、用户没有太多剩余时间。

    目前、不会使用 reg1引脚、而是使用外部稳压器。

    当新电路准备就绪时、会尝试您的建议。

    73、
    阿奇·A·