工具/软件:
有一天、我想将 LM5010A 用于公共汽车和卡车的控制板。
(已经在使用它? 我无法回答。)
我不能理解几个场景,这在规格中没有说明。
简介:
VOUT 为电路上的10.8V。
D1是肖特基二极管。 对于 Shindenen、它为 D1FT6A。
https://semi.shindengen.co.jp/en/sbd/D1FT6A

这是正常工作时的波形。
CH1:VIN (黄色)、CH2:Vout (浅蓝色)、CH3:SW (粉色)
如果负载处于睡眠状态、电流接近10mA、则场景中发生了。
如果负载电流为100mA、则不会出现问题。
即使通过更改电阻比来更改 VOUT、也会再次发生场景。
用例1:
当输入电压小于输出电压+ 1V 时、输出波形将是锯齿波形。
用例2:
当输入电压降至接近7.7V 时、锯齿波的频率会更高。
案例3:
当输入电压降至接近5.3V 时、锯齿波会变得较低的频率。
我知道数据表的第7.3.2和6.1节规定 电压下限为6V。
案例4:
当输入电压降至接近5.1V 时、电压输出已关闭。 我明白这个场景。
1到3的情况下、这些场景是否符合您的设计?
谢谢你
此致