This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:如果负载电流很小且输入电压较低

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505941/lm5010a-if-load-current-is-a-little-and-input-voltage-is-low

器件型号:LM5010A

工具/软件:

有一天、我想将 LM5010A 用于公共汽车和卡车的控制板。
(已经在使用它? 我无法回答。)
我不能理解几个场景,这在规格中没有说明。

简介:
VOUT 为电路上的10.8V。  
D1是肖特基二极管。 对于 Shindenen、它为 D1FT6A。
https://semi.shindengen.co.jp/en/sbd/D1FT6A


这是正常工作时的波形。

CH1:VIN (黄色)、CH2:Vout (浅蓝色)、CH3:SW (粉色)




如果负载处于睡眠状态、电流接近10mA、则场景中发生了。
如果负载电流为100mA、则不会出现问题。

即使通过更改电阻比来更改 VOUT、也会再次发生场景。


用例1:
当输入电压小于输出电压+ 1V 时、输出波形将是锯齿波形。


用例2:
当输入电压降至接近7.7V 时、锯齿波的频率会更高。



案例3:
当输入电压降至接近5.3V 时、锯齿波会变得较低的频率。
我知道数据表的第7.3.2和6.1节规定 电压下限为6V。



案例4:
当输入电压降至接近5.1V 时、电压输出已关闭。 我明白这个场景。



1到3的情况下、这些场景是否符合您的设计?
谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiro:

    从您的原理图中、我可以看到纹波注入网络为1类。 电流原理图中的电阻器 R2非常大(~1k Ω)。 通常、对于1类网络、R2的值为~1 Ω。 建议使用正确的 R2值、然后捕获波形。

    如需审查1类纹波注入网络的原理图/准确计算、请根据您的设计填充 Excel 工具并返回到我们 https://www.ti.com/tool/LM5010AQUICK-CALC

    即使在实施上述建议后、您看到任何问题、也可随时在此处发布。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了类型1。

    我错说了 R2。
    R2实际为1欧姆。
    这些波形是 R2 = 1 Ω 时的。

    感谢您演示 Excel 工具。
    我用了它,然后我改变并尝试了 RON=R1=150k Ω。
    但问题仍然是一样的。

    e2e.ti.com/.../20250425_5F00_LM5010AQuickStartCalculator.xls

    供您参考、即使肖特基二极管更改为另一个二极管、场景也没有改善。 例如、ROHM、Vishay 等

    我将再次提出同样的问题。
    1到3的情况下、这些场景是否符合您的设计?
    谢谢。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiro:

    在压降区域(输入电压非常接近输出)和低电流期间、SW 节点行为符合预期。 转换器似乎按预期运行。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiu Kazuhiro  

    您还有其他顾虑吗?  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不知道。

    感谢您的支持。

    如果在极少数情况下说明规格表、这将使我们作为设计师的工作更加轻松。

    此致