工具/软件:
尊敬的所有人:
我使用 TPS54336A 芯片构建了一个直流/直流转换器。 该电路设计是使用 WEBENCH 工具基于以下规格开发的:输入电压范围为15V 至22V、输出电压为14V、输出电流为1.28A。 我同时使用 TINA 和 LT-Spice 对电路进行了仿真、结果很有前景。
在实验室测试期间、我观察到当控制器以 DCM 模式运行时、它的性能符合预期。 但是、当我尝试增大输出电流时、控制器会进入次谐波振荡、从而产生显著的输出电压纹波、如下图所示。
原理图:

布局:

TINA:

交流分析:

示波器图片:
(CH1、Vin、CH2 - Vout、具有偏移、CH3 - SW 节点、CH4 - I_L)
VIN = 18V、Iout = 1.25A

VIN = 18V、Iout = 0.2A

VIN = 18V、Iout = 0.1A (DCM)

提前感谢您。