This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:次谐波振荡

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509301/tps54336a-subharmonic-oscillations

器件型号:TPS54336A

工具/软件:

尊敬的所有人:

我使用 TPS54336A 芯片构建了一个直流/直流转换器。 该电路设计是使用 WEBENCH 工具基于以下规格开发的:输入电压范围为15V 至22V、输出电压为14V、输出电流为1.28A。 我同时使用 TINA 和 LT-Spice 对电路进行了仿真、结果很有前景。

在实验室测试期间、我观察到当控制器以 DCM 模式运行时、它的性能符合预期。 但是、当我尝试增大输出电流时、控制器会进入次谐波振荡、从而产生显著的输出电压纹波、如下图所示。

原理图:

布局:

TINA:

交流分析:

示波器图片:

(CH1、Vin、CH2 - Vout、具有偏移、CH3 - SW 节点、CH4 - I_L)

VIN = 18V、Iout = 1.25A

VIN = 18V、Iout = 0.2A

VIN = 18V、Iout =  0.1A (DCM)

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliyahu:

    首先、该设计不适用于15V 的最小输入电压和14V 的输出电压:

    此外、您能否确认在什么时候测量电路板上的输入电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    你是对的,我不小心写了15v。 最小输入电压为16V、而不是15V。

    至于您的问题、板上的输入电压为18V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想问的是、您的电压测量值究竟在哪里? 它是在板边缘的某个连接器上、还是在器件引脚上、还是介于两者之间?  

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 移除 R2121并将外部电源连接到 C2453、这时我可以测量输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 C2455更改为2.2nF、将 R2124更改为3.09K Ω、这解决了问题。