This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867C-Q1:浪涌电流和相关问题确认

Guru**** 2471480 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511646/lp8867c-q1-rush-current-and-related-problem-confirmation

器件型号:LP8867C-Q1

工具/软件:

您好、团队、

使用附件中所示的输入浪涌波形测试 LP8867C、黄线是电源输出电压、蓝线是 SW 侧附近的电感电流。 出现了两个脉冲、第一次 VIN 上电、第二次拉取 EN、升压启动。

峰值达到3.6V。 它 μs 几百毫升。

Q1:芯片针对第一个触发电流限制的 SW 电流限制、机制在1.6s 内>3.35A、然后将限制放宽到3.7s 持续1.6s、然后关闭 FET。 如果首次未触发限值、>3.35A 会在下一个周期内直接关断内部 FET。 我是否正确理解?

问题2:芯片是否仅在 EN 被拉后才检测到上电浪涌?

问题3:请查看附件波形、是否存在触发限流的风险?

问题4:请参考、拉 EN 后、Vout 开始增加压力、但 SW 的时间差为15ms、此时 IC 的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    Q1:芯片针对第一个触发电流限制的 SW 电流限制、机制在1.6s 内>3.35A、然后将限制放宽到3.7s、然后关闭 FET。 如果首次未触发限值、>3.35A 会在下一个周期内直接关断内部 FET。 我是否正确理解?

    软件限制将首先为3.7A、然后在1.6s 后更改为3.35A。  然后以1.6s 的间隔在3.35A 和3.7A 之间切换。

    Q2:芯片是否仅在拉取 EN 后才检测到上电浪涌?

    上电浪涌是由输出电容的充电过程引起的。 电流流经电感器、二极管、然后进入输出电容器。 这意味着 LP8876C-Q1无法控制该电流。

    q3:查看附件波形、是否存在触发极限电流的风险?

    似乎在启动期间已达到电流限值(电流限制范围较宽、3.3~4.1A)。 通常、在启动过程中达到该限值是可以接受的。

    q4:请参阅、在拉动 EN 后、Vout 开始增加压力、但与 SW 之间的时间差为15ms、IC 此时的状态是什么?

    您能告诉我15ms 在哪里?

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    感谢您的帮助!

    您能告诉我15ms 在哪里?

    这是 SW 在升压之前开始开关操作的地方、芯片如何完成、芯片的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果您在图21中讨论升压启动周期、则升压转换器已在运行、您可以看到有源 VSW 和电感器电流波形。 但是、PWM 调光直到升压启动阶段之后才会开始、只有在这时电流才会从 OUTx 引脚灌入。

    对于您所示波形中的非开关周期、这是一个常见的波形、因为初始电压高于最终优化电压、所以将目标升压电压调整为较低的值。 因此、电感器电流在此过程中调节为0。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    感谢您的回答! 对于客户的产品浪涌电流、还有以下两个问题:

    1. EN 被拉后的这种浪涌是否与环路调节速度成正比? 规格手册不包含输入电流的开销波。

    2、客户担心高温和低温下浪涌会变大、从而触发电流限值。 如果你想减少匆忙,帮助建议做什么.

    此外:附加一个问题、您说电流限制是首先3.7A、持续时间为1.6s、此1.6s 指的是哪个时间间隔? EN 拉出的这段浪涌持续时间的电流限值是3.7还是3.35?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    1. EN 上拉后的这种浪涌是否与环路调节速度成正比? 规格书不包含输入电流的顶置波形。

    它与环路速度有关。 数据表中没有电感器电流波形。 OUTx 引脚上只有 LED 电流波形。

    2.客户担心在高温和低温条件下浪涌会变大、从而触发电流限制。 如果您想减少匆忙、请提供有关该怎么做的建议。

    逐周期电流限制是一种简单的机制、可在任何情况下(如高温/低温)使用。 这可能会在启动或负载瞬态期间触发。 客户是否意味着触发电流限制是不可接受的?  

    此外:附加一个问题、您说电流限制是首先3.7A、持续时间为1.6秒、此1.6秒指的时间间隔是什么? EN 拉出的这段浪涌持续时间的电流限值是3.7还是3.35?

    该间隔是一个很长的周期、因此它未显示在时序波形中。  开始时限制为3.7A。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    客户是否表示不允许触发电流限制?  [/报价]

    客户主要有一些顾虑、希望尽量减少这种可能的风险。

    问题1:8867无补偿、客户无法调整响应速率、EVM 的制作进度如何?

    问题2:随附的电路图、请帮助评估 IC 本身的电路速度设计问题还是外围电路设计问题。

    问题3:是否有任何减少高峰值的建议?

    e2e.ti.com/.../8867.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    Q1: 8867 No comp, customer cannot be adjust response right, what is at our EVM?

    我们在启动期间有类似的电感器波形。 电流达到电流限值。 由于补偿电路内置在芯片上、因此环路灵活性确实不高。  

    Q2:随附的电路图,请帮助评估 IC 本身的电路速度设计问题还是外围电路设计问题。

    我看到了电力线 FET、但使用了 LP8867C-Q1版本。 当前是否未使用并绕过电力线 FET?

    Q3:是否有任何减少高峰值的建议?

    通常、在启动期间仅达到一次电流限制、因此不会显著影响热性能或效率。 只要电感器不饱和并且未超过二极管电流、就不应存在严重问题。

    此致、

    Suchen

    [/quote]