工具/软件:
您好、团队、
使用附件中所示的输入浪涌波形测试 LP8867C、黄线是电源输出电压、蓝线是 SW 侧附近的电感电流。 出现了两个脉冲、第一次 VIN 上电、第二次拉取 EN、升压启动。




峰值达到3.6V。 它 μs 几百毫升。
Q1:芯片针对第一个触发电流限制的 SW 电流限制、机制在1.6s 内>3.35A、然后将限制放宽到3.7s 持续1.6s、然后关闭 FET。 如果首次未触发限值、>3.35A 会在下一个周期内直接关断内部 FET。 我是否正确理解?
问题2:芯片是否仅在 EN 被拉后才检测到上电浪涌?
问题3:请查看附件波形、是否存在触发限流的风险?
问题4:请参考、拉 EN 后、Vout 开始增加压力、但 SW 的时间差为15ms、此时 IC 的状态是什么?