This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:UVP 跳变电压设置

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS2556, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505633/tps65987ddk-uvp-trip-voltage-setting

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS2556TPS25750TPS25751

工具/软件:

您好:

我正在寻找 TPS65987DDK 的 UVP 跳闸设置。
根据 DDH 的技术参考手册、有以下设置。

因此、我选中了应用程序自定义工具、它只有以下设置项。

*"欠压保护使用 PP_HV

我尝试更改该值、但似乎 bitfield [6:4]已更改。 我使用的是固定5V/3A DFP。
因此、我想确认用户如何更改 bitfield [3:1]内容。
您是否有任何关于 TPS65987DDK 的"vbus_UvpTripPoint5V"的信息以及我们如何更改该值?

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    遗憾的是、GUI 本身不支持此位字段。

    您可能唯一能够修改它的方法是转到 rawview 选项卡、并通过更改寄存器0x28的 rawvalue 来手动更新位字段。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复。

    默认情况下、TPS65987DDK 的[3:1]位域设置为0x101b。 根据 DDH 的 TRM、这意味着"30%"。
    但根据我们的经验、UVP 的工作电压约为10%(4.5V)。 这意味着0x001b。
    (当然、我们没有设置 VBUS_SetUvpTo4P5V。)

    问题如下。

    *我们可以将位域[3:1]的 TPS65987DDH TRM 应用于 TPS65987DDK 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我做了类似的测试、没有看到您提到的行为。

    不幸的是、无论是由于四舍五入问题还是修补程序、该表似乎并不是最准确的。

    请使用下表。

    使用 TPS65987DKEVM 对这些内容进行了测试和验证。 在30%时、我们看到 UVP 为3.25V、而不是4.5V

    如果您可以共享您正在使用的 pjt、我可以查看是否有任何其他设置影响您的系统的 UVP。

    还需要注意的是、远端器件可能有自己的 UVP、这些 UVP 可能会触发。

    最低电流限制 UVP 阈值
    5. 4.25
    10. 4.
    15 4.
    20 3.75
    25 3.5
    30 3.25
    40 2.75
    50 2.5

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    >如果您可以共享您正在使用的 pjt、我可以查看是否有任何其他设置影响您的系统的 UVP。
    我将在私人 E2E 上发送我们的工程。 请检查它。

    我还有一个问题。

    问:当 UVP 发生时、您能告诉我"PPX_SW_Event"将如何工作吗?
    (此事件表示内部电源路径开关的状态。 根据我们的经验、当输出电压(VBUS)变为低 电平时、"PPX_SW_Event"没有变为低电平。 我想确认这是预期行为。)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有得到任何私人消息从你与任何 pjts。

    Q 出现 UVP 时、您能告诉我"PPX_SW_Event"如何工作吗?

    理论上、这应该与内部电源路径行为相匹配。 我对 EVM 进行了快速测试、触发 UVP 时、PP1_SW_EVENT 变为低电平。

    如果器件尝试重新连接、GPIO 可能会重新启动、但我可以确认它在发生 UVP 事件时禁用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    >我没有收到任何私人消息从你与任何 pjts。
    我很抱歉,我把你误认为另一个克里斯-圣(克里斯斯特尔齐克)..
    对于你,我不能选择"发送私人消息",所以我发送了"友谊请求"。
    请接受我、稍后我会发送我的 pjt。

    >理论上、这应该与内部电源路径行为匹配。 我对 EVM 进行了快速测试、触发 UVP 时、PP1_SW_EVENT 变为低电平。

    >如果设备尝试重新连接、GPIO 可能会重新启动、但我可以确认它在 UVP 事件时禁用。
    我对上面的回复感到困惑。
    对于第一个句子、您说过当发生 UVP 时您可以确认"PPX_SW_EVENT"。
    但是、您说"但我可以确认它在发生 UVP 事件时禁用。"
    这是否意味着、如果插入并移除 USB 电缆、预计 GPIO 将恢复到"高电平"、但您无法确认 GPIO 变为"高电平"?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我不确定是否需要 pjt、因此我将暂停私人消息传递、我们可以继续此主题中的支持。

    这是否意味着如果插入并移除 USB 电缆、GPIO 将恢复到"高电平"、但您无法确认 GPIO 变为"高电平"?

    在测试期间发生 UVP 事件时、GPIO 变为低电平、因为电源路径被禁用。 发生这种情况时、PD 控制器将断开连接并可能尝试重新连接。 在重新连接阶段、如果为供电启用了 PPHV、GPIO 将再次变为高电平。 这是我的意思。 如果拔下电缆、GPIO 不应获得"高电平"、因为不会连接任何器件且不会合约。

    UVP 解决后、我能够看到 GPIO 变为高电平。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    感谢您的答复。
    我知道当发生 UVP 时、PPX_SW_EVENT 将生效。

    这是我们为 VBUS 线路执行接地短路时的结果。
    (通过继电器开关连接 VBUS 和 GND)

    请忽略 CH1。
    ch2:TPS65987DDK 的 VBUS 输出(我们使用 PP2作为源(DFP))
    CH3:DCDC 输出(表示 TPS65987DDK PowerPath 开关的输入)
    CH4:GPIO 事件(我将此事件设置为"PP2_SW_EVENT")

    发生短路时、PowerPath 将被禁用(CH2)、但事件未置位(CH4)。
    但是、经过我设置的恢复时间后、由于继续将 VBUS 连接到 GND、因此会再次发生短路。 在这种情况下、event was asserted (CH4)。

    我确认发生过流时会将 PP2_SW_EVENT 置为有效。
    但是、在第一种情况下、由于 GPIO 事件(PP2_SW_EVENT)未生效、因此怀疑发生了 UVP。
    (以下是短路发生时的详细信息。 CH3 (直流/直流输出)从5V 降至约4.5V。)  


    但是、根据您的回复、P2_SW_EVENT 也将在 UVP 的情况下生效。
    所以,我理解这个假设是错误的...

    我有疑问。

    问:是否有任何情况表明 PowerPath 在 PP2_SW_EVENT 未生效的情况下被禁用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我真的无法复制您看到的行为。

    我通过禁用5V 电源来测试 UVP、并看到电源路径 SW 事件禁用并保持禁用状态。 似乎您需要几乎一秒钟的时间才能禁用? 我看到的测试发生在超过 UVP 阈值的 ms 内

    我不知道为什么在您的测试用例中禁用 PPSW GPIO 事件需要很长时间。 开关似乎禁用。 可以分享一下  

    你能分享他们的 pjt 吗? 看看是否有任何差异。 我不希望配置会导致任何延迟、但可以确保。

    这就是我用于测试 UVP 的值。 GPIO 6将 PPSW2事件与之关联。

    e2e.ti.com/.../Masashi_5F00_UVP_5F00_Testing.pjt

    谢谢。此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    感谢您的答复。

    >您能分享他们的 pjt 吗?  
    请确认随附的文件。 另外、我会检查您的项目。

    此致、
    e2e.ti.com/.../setting_5F00_forE2E.pjt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    她看了看时间,默默的下了床。 电源路径和 GPIO 配置看起来都正确。

    您能详细说明一下您是如何进行测试的吗?

    您是否只在 PPHV 上具有5V 电压、连接5V 接收端并将 VBUS 短接至接收端的 GND?

    他们能否尝试将 PPHV 上的电压从5V 缓慢降低到3V、然后查看相关行为? 我仍不确定您为何看到 GPIO 事件出现1s 延迟。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    >您能详细说明您的测试方式吗?
    >您是否只在 PPHV 上有5V 电压、连接5V 电流阱并将 VBUS 短接至电流阱上的 GND?
    是的、我只需使用切换开关将 VBUS 连接到 GND。
    我将 VBUS 连接到源极侧的 GND、因为我们仅开发源极侧板。
    您是否也可以尝试将 VBUS 直接连接到 GND? (当我使用"短路模式"的电子负载时、结果有所不同。)  

    以下是我使用具有"短路模式"的电气负载时的结果。


    ch2:TPS65987DDK 的 VBUS 输出(我们使用 PP2作为源(DFP))
    CH3:DCDC 输出(表示 TPS65987DDK PowerPath 开关的输入)

    我们将 TPS2556连接到 VBUS 输出(高于"CH2")
    在这种情况下、仅 TPS2556的输出("CH1")被禁用、TPS2556的"Fault"("CH4")被置为有效。
    这是我的预期结果。

    当我使用"短路模式"的电子负载并将 VBUS 直接连接到 GND 时、我可以看到不同之处。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我重新测试并使用导线将 VBUS 和接收端 PPHV 短接至 GND、同时仍然获得与我之前看到的结果相似的结果。 PP_SW 信号中没有意外延迟。

    VBUS 短接至 GND

    VBUS 短接至 GND:  放大的初始转换

    PPHV 接收端短接至 GND:

    略有不同、但在 PPSW 中仍然没有延迟

    我仍然看不到你提到的失败,一切看起来都是正确的 我不确定我们还能在此时尝试在我们这边复制什么。 您是否认为您的电路板可能会出现此延迟?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的确认。
    >您有什么想法为什么您的董事会可能会看到这个延迟?
    嗯,目前,我没有任何想法,但是,我会想一些东西来解决这个问题。

    顺便说一句、我想确认我前面的问题。

    问:是否有任何情况表明 PowerPath 在 PP2_SW_EVENT 未生效的情况下被禁用?

    我的理解一般而言、当内部 PowerPath 被禁用时、PPX_SW_EVENT 完全链接为正确的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    Q 是否有任何情况表明 PowerPath 在 PP2_SW_EVENT 未被置为有效的情况下被禁用?

    我知道不应该发生这种情况。

    我仍然不知道为什么您的系统表现出您所看到的行为、并且在类似的条件下无法复制它。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我想从 FaultZ 的角度确认这一点。
    根据"应用自定义工具"、我们可以为 GPIO 事件分配"FaultZ"。
    我将确认是否可以看到此事件的断言、但让我确认一下该函数。

    Q1我检查了多个文档、但没有关于此函数详细信息的说明。
    您能否披露此事件的断言案例?
    (我确认发生过流时、此事件生效。 但是、我不确定其他故障情况。)

    问题2: 根据 DDH 的 TRM、GPIO 事件表有以下说明。


    但是、在我查看"应用程序自定义工具"时、我们无法在 GPIO 事件(已选中地址0x5C 的"映射事件")上选择此函数的类型。
    是否有要将此函数分配给 GPIO 的命令?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    我在下面提供了其他信息。

    >我将确认我们是否可以看到这一事件的断言,
    当我检查"FaultZ"GPIO 事件的行为时、我观察到在执行 VBUS 与 GND 短路时该事件已置位。

    CH 2:TPS65987DDK 的 VBUS 输出
    CH 3:TPS65987DDK GPIO 的 PPX_SW_EVENT
    CH4: TPS65987DDK GPIO 的 FaultZ

    您是否知道即使 FaultZ 被断言、PPX_SW_EVENT 也会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    你在谈论这些事件吗?

    TPS25750包含有关 GPIO 事件33和35的信息。

    TPS25751仅支持 TPS25751 TRM 中描述的 GPIO 事件。 我们不建议使用其他器件的 TRM 来确定 TPS25751的器件功能。

    [引述 userid="80765" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505633/tps65987ddk-uvp-trip-voltage-setting/5815841 #5815841"]
    您是否知道即使 FaultZ 被断言、PPX_SW_EVENT 也会发生什么情况?

    我继续在实验室中进行测试、并能够看到 PP_SW GPIO 生效时的延迟。

    您对此有何期待? 最大延迟?  

    我需要与团队核实、确认为什么会出现这种行为。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    >您在谈论这些事件吗?
    编号 我的意思是关注事件。 请确认哪些异常事件使此事件生效。


    >您对此有何期待?  
    我正在调查禁用内部 PowerPath 的原因以及即使禁用了内部 PowerPath 也不会将 PPX_SW_EVENT 置为无效的原因。

    >最大延迟?  
    也许、我假设您认为在 VBUS 短接至 GND 事件后"大约1ms"点是"延迟"。
    但是、我认为以下波形的含义如下。

    1.发生 VBUS 短接至 GND 的情况
    最初、短事件 GPIO 事件(CH4)未置为无效、但 PowerPath 被禁用(CH2)。
    3.在0x27上设置"错误恢复时间"后,启用内部 PowerPath

    4.然而,仍然保持 VBUS 短接至 GND 的状态,内部电源路径再次被禁用。 在第二个事件中、GPIO 事件(CH4)被置为无效。

    因此、我正在调查在第一次"将 VBUS 短接至 GND"时触发禁用内部 PowerPath 的原因。
    (因为、当发生第二次 VBUS 与 GND 短路事件时、GPIO 事件(CH4)会取消置位。 因此、禁用内部 PowerPath 的原因似乎是不同的 b/w 第一个事件和第二个事件。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有一个附加问题。

    *我认为"FaultZ"不仅被断言为"硬件过电流"( IOCP ),还被断言为"软件过电流"( IOCC )。
    但是、发生 IOCC 时、我不确定 VBUS 线路上会显示什么行为。
    如果可能、您能否在发生 IOCC 时确认"GPIO 事件"FaultZ"和"Internal PowerPath"的行为?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    您将 PP_SW GPIO 事件用于什么? 如果您尝试监测过流事件、是否有任何原因导致故障 GPIO 事件不起作用?

    遗憾的是、PP_SW 事件似乎确实有1s 延迟。 我正在内部与团队核实是否存在问题、但我不确定我们是否能够支持此问题的修复。

    应针对任何过流事件(包括固件 OCP IOCC 事件)触发该 GPIO。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    >对于任何过流事件、包括固件 OCP IOCC 事件、应触发此 GPIO。
    如果发生 IOCP 事件、我的理解内部 PowerPath 是否也被正确禁用?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    正确、已针对 IOCP 事件禁用内部 PowerPath。

    谢谢。此致、

    Chris