This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180-Q1

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513374/lm5180-q1-lm5180-q1

器件型号:LM5180-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5180

工具/软件:

我的输出电压出现问题。 输出电压随输入电压而变化。 我希望输出电压为5V、但它为7.11V、如果增加输入电压、输出会增加、如果降低输入电压、输出会降低。 下面是 pspice for TI 中的电路表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、非常抱歉回复延迟、因为本周团队中的大部分团队都已离职。  

    如果您仍有问题、请告诉我、产品专家将在一个工作日内回复。 同时、请填写 LM5180-Q1计算器 、以便我们根据您的预期设计参数进行调整。

    此致、

    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    别担心。 我仍然有问题。

    然后开始填写 LM5180-Q1计算器。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的丹尼尔。

    我应该提到的一点是、 LM5180是初级侧调节(PSR)反激式转换器、如果输出端没有 LDO、可能需要  向输出端添加虚拟负载或齐纳钳位、以便在空载或极轻负载条件下进行适当的调节。 我不确定这是否是您遇到问题的地方、但我想提一下。

    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果您在空载条件下运行仿真、Vout 将高于 Vout 设定点。 齐纳二极管来钳制空载时的 Vout 电压。 这是因为 LM5180-Q1在 FSW_MIN=12kHz 的条件下开关。 建议齐纳钳位电压至少比 Vout 设定点高5%。 您还可以使用的虚拟负载;您可以考虑系统的待机损耗 P_STANDBY=Vout_noload^2/R_dummy 来设置虚拟电阻的值

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计中有负载。 输出端馈送另外两个 LDO。 我还在虚拟电阻器上放置了一个负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请分享(SW-GND)、(VIN-GND)、(VIN-GNDS VOUT)和(FB-GND)的波形、以检查是否有任何问题。 还请放大波形、以便我们可以检查一个开关周期。

    谢谢你