Thread 中讨论的其他器件: LM5180
工具/软件:
我的输出电压出现问题。 输出电压随输入电压而变化。 我希望输出电压为5V、但它为7.11V、如果增加输入电压、输出会增加、如果降低输入电压、输出会降低。 下面是 pspice for TI 中的电路表示。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Daniel、非常抱歉回复延迟、因为本周团队中的大部分团队都已离职。
如果您仍有问题、请告诉我、产品专家将在一个工作日内回复。 同时、请填写 LM5180-Q1计算器 、以便我们根据您的预期设计参数进行调整。
此致、
光线
尊敬的 Daniel:
如果您在空载条件下运行仿真、Vout 将高于 Vout 设定点。 齐纳二极管来钳制空载时的 Vout 电压。 这是因为 LM5180-Q1在 FSW_MIN=12kHz 的条件下开关。 建议齐纳钳位电压至少比 Vout 设定点高5%。 您还可以使用的虚拟负载;您可以考虑系统的待机损耗 P_STANDBY=Vout_noload^2/R_dummy 来设置虚拟电阻的值
谢谢你