请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552872-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS552872
工具/软件:
大家好:
我将使用 TI 的 TPS552872降压/升压转换器进行降压配置、但我观察到了一些意外的开关行为。 尽管我将开关频率配置为400kHz、但即使在500 mA 周围的中等负载条件下、该波形也会出现频率跳跃或不稳定的迹象。
以下是运行条件:
- 输入电压: 27 V
- 输出电压: 15V
- 负载电流: 500 mA
- 电感器: 4.7 µH (ISAT = 14.8A)
- 输出电容: 100 µF 电解电容器+ 10 µF MLCC
- 模式: 降压模式
- 频率设置: 400kHz
波形与数据表中描述的任何预期模式(例如 PFM、PWM 或强制 PWM)都不匹配。 看起来 IC 正在跳过脉冲或调制频率、这在这个负载水平下是我没有预料到的。
是否有人使用此 IC 遇到过类似的行为? 在这些条件下这是正常现象、还是与布局、补偿或元件选型有关?
任何见解或建议都将非常感谢!
提前感谢。