This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:TPS552872–中等负载下的开关频率不稳定(跳频行为?)

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517451/tps552872-q1-tps552872-unstable-switching-frequency-at-moderate-load-frequency-skip-behavior

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552872

工具/软件:

大家好:

我将使用 TI 的 TPS552872降压/升压转换器进行降压配置、但我观察到了一些意外的开关行为。 尽管我将开关频率配置为400kHz、但即使在500 mA 周围的中等负载条件下、该波形也会出现频率跳跃或不稳定的迹象。

以下是运行条件:

  • 输入电压:  27 V
  • 输出电压:  15V
  • 负载电流:  500 mA
  • 电感器:  4.7 µH (ISAT = 14.8A)
  • 输出电容:  100 µF 电解电容器+ 10 µF MLCC
  • 模式:  降压模式
  • 频率设置:  400kHz

波形与数据表中描述的任何预期模式(例如 PFM、PWM 或强制 PWM)都不匹配。 看起来 IC 正在跳过脉冲或调制频率、这在这个负载水平下是我没有预料到的。

是否有人使用此 IC 遇到过类似的行为? 在这些条件下这是正常现象、还是与布局、补偿或元件选型有关?

任何见解或建议都将非常感谢!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryosuke、

    这是 PFM 模式的正常行为。 请参阅下面的。 您可以更改 MODE 引脚设置以选择 FPWM 模式。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您的答复。 这很重要-我确认在我的当前设置中 MODE 引脚已设置为 PFM 模式。 我将切换至 FPWM 模式、并在相同的负载条件下再次观察开关波形。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Ryosuke