工具/软件:
您好论坛
我将 BQ25720充电 IC 用于2节串联锂离子电池包。 输入电压限制引脚未设置为所需值。 它会恢复为3200mV。 充电器状态寄存器下没有生成错误标志。 输出电压约为0.5V。 MOSFET 的栅极和源极引脚未短接。 输入电压在 VBUS 引脚(引脚1)上测量为24V。 电源电压为24V 直流电源。 HIDRV1引脚为0.2V、HIDRV2也相同。
这是原理图
这是连接充电器 IC 时 BQ Studio 的窗口视图
数据表中提到、IC 内部有一个分压器、其一侧连接到 VBUS。 我无法获得输出、从而导致内部 IC 故障。 我仍然能够读取 IC 中的寄存器并进行写入。