This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:输入电压限制未设置为所需值

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515872/bq25720-input-voltage-limit-is-not-setting-to-desired-value

器件型号:BQ25720

工具/软件:

您好论坛

我将 BQ25720充电 IC 用于2节串联锂离子电池包。 输入电压限制引脚未设置为所需值。 它会恢复为3200mV。 充电器状态寄存器下没有生成错误标志。 输出电压约为0.5V。 MOSFET 的栅极和源极引脚未短接。 输入电压在 VBUS 引脚(引脚1)上测量为24V。 电源电压为24V 直流电源。 HIDRV1引脚为0.2V、HIDRV2也相同。

这是原理图  

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1747666866297v1.jpeg

这是连接充电器 IC 时 BQ Studio 的窗口视图

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1747666948593v2.png

数据表中提到、IC 内部有一个分压器、其一侧连接到 VBUS。 我无法获得输出、从而导致内部 IC 故障。 我仍然能够读取 IC 中的寄存器并进行写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    默认为3.2V 时、输入电压寄存器是正常的。 该寄存器设置运行充电器的最小输入电压。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    输入电压寄存器默认为3.2V、但工作范围为3.2V 至19.520V。 如果我提供24V 的电源电压、它应该记录的输入电压为19.520V、而是3.2V。 我强制该值为19.520V、但它仍然恢复到3.2V。 此外、我测量了 VBUS 引脚上的电压、其读数为24V。 如果 VBUS 达到24V 电压、则寄存器限值应设置为最大值。  

    如果输入电压限制设置为3.2V (即使连接了24V 电源并且 VBUS 检测到24V 时也是如此)。 那么、由于引脚 HIDRV1和 HIDRV2为0.2-0.4V、可能存在哪些潜在问题。 总的来说、我无法从充电电路获得输出。

    此致、

    Nischith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我实际上用新的 Bq25720替换了 Bq25720、现在工作正常。 我认为问题出在检测到错误电压的内部分压器上。