工具/软件:
您好:
我询问了 BQ40Z80中 VSS 引脚与电池组负极之间的连接情况、图中的连接是否存在大问题、例如电流跳变问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alan
我的问题是 BQ40Z80的 VSS 引脚连接的设计审查;首先、由于我们的负载电流非常大、电池1采样的负电极(BAT0)和电池组的总负电极(B-)是分开的路径、GND 连接到 BQ40Z80的 VSS 引脚;这样、当负载为高电流时、我们需要避免 VC1电压采样偏移;
1. GND 通过 RA36=10R 电阻连接到电芯1的负极 BAT0;
2. GND 传递 RA24=0r 电阻以连接电池组 B-的总负极;
目前、我知道这种设计对 VC1电压采样没有帮助、理论上、RA36和 R24可以切换位置以满足 VC1采样的稳定性;
我想知道电流采样是否会受到任何影响(例如突然的电流变化和反向电流)、或者如果连接像现在一样存在其他问题;
感谢您的帮助;
你好、Fef.wan、
您能否出于以下原因发送电池电量监测计的整个原理图
1. GND 通过 RA36=10R 电阻连接到电芯1的负极 BAT0;
[/报价]-添加一个10R 电阻会产生热量,因为电流通过元件
[/quote]。 GND 传递 RA24=0r 电阻以连接电池组 B-的总负极;[/报价]-在电池组和电池之间应该有一个感应电阻器来测量电流
谢谢您、
Alan