This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:VSS 引脚与电池组的负极端子的连接问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519824/bq40z80-connection-issue-of-the-vss-pin-to-the-negative-terminal-of-the-battery-pack

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

 您好:
我询问了 BQ40Z80中 VSS 引脚与电池组负极之间的连接情况、图中的连接是否存在大问题、例如电流跳变问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、FEF。

    红色框中突出显示的元件未反映在 TI 提供的用于外部电芯平衡的示例原理图中、但是您指的是"电流跳变"? 您是否指的是电流负载中的跳跃、拱起发生的元件等  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan
    我的
    问题 BQ40Z80的 VSS 引脚连接的设计审查;首先由于我们的负载电流非常电池1采样的负电极(BAT0)和电池的总负电极(B-)是分开的路径GND 连接 BQ40Z80的 VSS 引脚这样负载高电流时、我们需要避免 VC1电压采样偏移;
    1. GND 通过 RA36=10R 电阻连接到电芯1的负极 BAT0
    2. GND 传递 RA24=0r 电阻连接电池 B-的总负极;
    目前知道这种设计 VC1电压采样没有帮助理论上、RA36 R24可以切换位置满足 VC1采样的稳定性
    知道电流采样是否会受到任何影响(例如突然的电流变化反向电)、或者如果连接现在一样存在其他问题

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fef.wan、

    您能否出于以下原因发送电池电量监测计的整个原理图  

    1. GND 通过 RA36=10R 电阻连接到电芯1的负极 BAT0
    [/报价]

    -添加一个10R 电阻会产生热量,因为电流通过元件

    GND 传递 RA24=0r 电阻连接电池 B-的总负极[/报价]

    -在电池组和电池之间应该有一个感应电阻器来测量电流  

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan
    1.完整的示意图发送进行审阅确认,附件;
    2.我们的项目主要用于大型负载应用,所以我们 VSS B-的电源线分开,减少 VC1的采样效果;

    感谢您访问 helpe2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fef.wan、

    由于工作量的原因、我们要求更多时间通过 e2e 进行工作。

    谢谢您、
    Alan