This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:反极性测试失败。

Guru**** 2335570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519004/lm74930-q1-reverse-polarity-test-failed

器件型号:LM74930-Q1

工具/软件:

在我们电路板上的反极性测试期间、 我们的反向电流达到-40V 的800mA。  

下表显示了我们的结果(V_PROT 是我们的 V_OUT):

V_IN [V] V_PROT [V] I_IN [A]
0 0 0
-4134. -0027 -0032
-8 047 -00114 -0074
-12,12 -00322. -0,13
-16 069 -00547. -0186.
-20 044 -00749. -0241.
-24 044 -00847. -0298.
-28 017 -00913 -0346.
-31,993. -0.067 -0412
-34,406. -0648. -0578.

之后 由于发现了一些烟雾而中断了测试。 Q2似乎已损坏、尽管我们换了一个新的、但第二次尝试时反向电流却更糟。 我们认为其他一些组件可能已损坏。 我们使用 BUK7Y7R8-80EX 作为 Q1和 Q2的 MOSFET。

这种反向电流比我们预期的要差得多。 这是正常的吗? 有人可以帮助我们调查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    我希望 RTN 焊盘悬空。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的快速响应。 我在下面附上了我们的原理图。 RTN 焊盘悬空。  

    我们在 EN 引脚为低电平的情况下执行了测试、但我认为反极性应该任一种方式都起作用、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我刚意识到、由于输入端的28V TVS、测试主要失败。 我的错。 不应低于-28V。 当电压低于该值时、电流会出现突然浪涌。  TVSS 器件型号为 SMBJ28A-Q 和 SMBJ58A-Q

    另外、我的测试同事要求我更正我之前发布的某些数据上的信号。 以下是更正后的数据:

    V_IN [V] V_PROT [V] I_IN [A]
    0 0 0
    -4134. -0027 -0032
    -8 047 0114 -0074
    -12,12 00322. -0,13
    -16 069 0547. -0186.
    -20 044 0749. -0241.
    -24 044 00847. -0298.
    -28 017 00913 -0346.
    -31,993. -0.067 -0412
    -34,406. -0648. -0578.

    即使我们不考虑小于-28V 的电压、您是否认为漏电流过大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    您确切在哪里测量电流? 您也可以测量输出端的电流吗?

    R41和 R43的状态是什么? 填充了哪一个?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我已经尝试通过测量分流电阻器上的电压来测量电流。 它太小了,无法衡量任何相关的东西。  

    这使我们意识到电流与理想二极管并行来自电源开关电路。

    很抱歉。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Wagner M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    很高兴知道它的决心。

    此致、

    Shiven Dhir