工具/软件:
在我们电路板上的反极性测试期间、 我们的反向电流达到-40V 的800mA。
下表显示了我们的结果(V_PROT 是我们的 V_OUT):
| V_IN [V] | V_PROT [V] | I_IN [A] |
| 0 | 0 | 0 |
| -4134. | -0027 | -0032 |
| -8 047 | -00114 | -0074 |
| -12,12 | -00322. | -0,13 |
| -16 069 | -00547. | -0186. |
| -20 044 | -00749. | -0241. |
| -24 044 | -00847. | -0298. |
| -28 017 | -00913 | -0346. |
| -31,993. | -0.067 | -0412 |
| -34,406. | -0648. | -0578. |
之后 由于发现了一些烟雾而中断了测试。 Q2似乎已损坏、尽管我们换了一个新的、但第二次尝试时反向电流却更糟。 我们认为其他一些组件可能已损坏。 我们使用 BUK7Y7R8-80EX 作为 Q1和 Q2的 MOSFET。
这种反向电流比我们预期的要差得多。 这是正常的吗? 有人可以帮助我们调查这个问题吗?