This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:PD 控制过于宽松

Guru**** 2384290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516541/tps25730-pd-control-is-too-permissive

器件型号:TPS25730

工具/软件:

我使用此芯片和 EVM 的设计中都在执行此操作、因此我将重点介绍 EVM。

EVM 默认为"电池无电模式"、因为没有电源连接到 VIN3_3 (根据原理图)

我理解这意味着即使源端和接收端不匹配、该器件也会使 VBUS 直通到 PPHV。 这对我们的设计来说是不利的、因此我通过为 VIN3_3提供单独的3.3V 电源来将器件置于"正常"模式(在 EVM 上、我通过 TP1这样做)。 我的开关为 sw1:3 SW2:3 SW3:2 SW4:7。 这应该使 EVM 只需要12V、工作电流1.5A、最大电流3A

问题是、当我连接一个不支持12V (本例中为5V)的 PD 电源时、VBUS 会传递到 PPHV (如电池电量耗尽模式下)。 除了 PLUG_EVENT、可能也可能是 PLUG_FLIP (基于方向)之外、我在任何状态引脚上都没有看到任何活动。 感谢您的分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拼写错误:
    SW2:4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您联系我们!

    根据 ADCIN 设置、PD 控制器的最小功率为12V*1.5A = 18W。 当接收到的 PD 供电能力功率不符合自动协商最小受电功率时、会在 PD 请求消息中设置"能力不匹配"位、但不会自动禁用受电路径 PPHV。  

    您是否在寻找一种仅通过 PD 控制器传递12V 电压的方法?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Aya、谢谢您、这正是我们想要的。 是否有办法在没有 I2C 控制的情况下做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的确认。 我将在星期四之前回复您并提供建议。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TPS25730不会因电容不匹配而自动禁用灌电流路径。 由于您正在使用 S 型号(即外部电源路径)、因此您可以实施一种在需要时禁用接收路径的方法。 当发生电容不匹配时、会切换一个 GPIO 信号。   

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya。 您能否为我定义禁用灌电流路径的条件? 数据表中并不是很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    TPS25730会在出现过压情况或发生故障时禁用灌电流路径。 有关示例、请参阅以下数据表中的图:

    1 -在下图中、功能不匹配已生效、且 SINK_en\引脚保持低电平(即电源路径已启用)

    2-在下图中、FAULT_IN\被置为低电平(指示发生了故障)、并且 SINK_EN\引脚变为高电平(即禁用电源路径)

    此致、  

    Aya Khedr