工具/软件:
我使用此芯片和 EVM 的设计中都在执行此操作、因此我将重点介绍 EVM。
EVM 默认为"电池无电模式"、因为没有电源连接到 VIN3_3 (根据原理图)
我理解这意味着即使源端和接收端不匹配、该器件也会使 VBUS 直通到 PPHV。 这对我们的设计来说是不利的、因此我通过为 VIN3_3提供单独的3.3V 电源来将器件置于"正常"模式(在 EVM 上、我通过 TP1这样做)。 我的开关为 sw1:3 SW2:3 SW3:2 SW4:7。 这应该使 EVM 只需要12V、工作电流1.5A、最大电流3A
问题是、当我连接一个不支持12V (本例中为5V)的 PD 电源时、VBUS 会传递到 PPHV (如电池电量耗尽模式下)。 除了 PLUG_EVENT、可能也可能是 PLUG_FLIP (基于方向)之外、我在任何状态引脚上都没有看到任何活动。 感谢您的分享。