This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:TPS7B8601BQDDARQ1

Guru**** 2383960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521977/tps7b86-q1-tps7b8601bqddarq1

器件型号:TPS7B86-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 、我们使用的是 TPS7B8601BQDDARQ1 IC、而我们已为其创建了设计、您可以查看该器件吗?

输入电压:5V 至20V

电流消耗:0.4A

此 IC 的功耗是多少?

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    * TPS7B8601BQDDARQ1需要一个 ESR > 1mΩ 且电容大于2.2uF 的输出电容器、如数据表中的图6-39所示。

    我们建议选择一个符合 ESR 特性的更大电容器。

    *如果输入电源距离稳压器超过几英寸、 建议在输入端使用值为22 µF 的电解电容器和陶瓷旁路电容器。

    *如果 工作环境温度为85°C ,则导通元件的最大功率耗散为1.55瓦。 在400mA 和输出端3.3V 时、建议的最大输入电压为7.1V  

    此致、

    丹尼尔·E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔·地狱

    我已经更新了设计文件、请看一下:  

    e2e.ti.com/.../PD-LDO.xlsx

    我还为设计中使用的组件附加了 BOM!

    根据数据表、它提到 Vin 支持3V 至40V (最大42V)、因此您能解释一下其中提到的原因吗 "建议的最大输入电压为7.1V。" ??

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tirthal、

    请确保输入和输出电容器尽可能靠近输入和输出引脚。 我建议使用一个2.2 μ F 输入电容器来补偿直流偏置降额。

    我建议添加一个与输出电容器串联的5毫欧电阻器、以确保满足 ESR 要求。

    我   ºC 最高工作环境温度(稳压器周围的空气温度)为85 ̊ C、计算出导通元件的最大功率。  

    TA + RθJA * PD≤150 ºC   →  85 + 41.8 *  PD ≤150 ºC  →  PD = 1.55瓦。

    PD  = Iload * Vdrop  

    Vdrop =(Vin - Vout)、 ILoad = 0.4A

    PD  = 0.4A * (Vin - Vout)

    Vin =(1.55w/0.4A)+ 3.3V

    Vin = 7.1V

    如果 结温超过175°C、此器件将关闭、并在内部温度接近150°C 时重新启动。 这可能会产生热循环事件、如果热量耗散不正确、稳压器将间歇性地开启和关闭。 请注意、此计算基于 JEDEC 标准高 K 曲线 JESD 51-7。 有关详细信息、请参阅数据表中的6.4热性能信息部分。

    您可以在输入端添加降压转换器并将电压降至5V、然后使用 LDO 来提高电路的效率。

    此致、

    丹尼尔·E.