工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 、我们使用的是 TPS7B8601BQDDARQ1 IC、而我们已为其创建了设计、您可以查看该器件吗?
输入电压:5V 至20V
电流消耗:0.4A

此 IC 的功耗是多少?
此致、
Tirthal Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 、我们使用的是 TPS7B8601BQDDARQ1 IC、而我们已为其创建了设计、您可以查看该器件吗?
输入电压:5V 至20V
电流消耗:0.4A

此 IC 的功耗是多少?
此致、
Tirthal Patel
您好 Tirthal、
* TPS7B8601BQDDARQ1需要一个 ESR > 1mΩ 且电容大于2.2uF 的输出电容器、如数据表中的图6-39所示。
我们建议选择一个符合 ESR 特性的更大电容器。

*如果输入电源距离稳压器超过几英寸、 建议在输入端使用值为22 µF 的电解电容器和陶瓷旁路电容器。
*如果 工作环境温度为85°C ,则导通元件的最大功率耗散为1.55瓦。 在400mA 和输出端3.3V 时、建议的最大输入电压为7.1V
此致、
丹尼尔·E.
丹尼尔·地狱
我已经更新了设计文件、请看一下:

我还为设计中使用的组件附加了 BOM!
根据数据表、它提到 Vin 支持3V 至40V (最大42V)、因此您能解释一下其中提到的原因吗 "建议的最大输入电压为7.1V。" ??
此致、
Tirthal Patel
您好 Tirthal、
请确保输入和输出电容器尽可能靠近输入和输出引脚。 我建议使用一个2.2 μ F 输入电容器来补偿直流偏置降额。
我建议添加一个与输出电容器串联的5毫欧电阻器、以确保满足 ESR 要求。
我 ºC 最高工作环境温度(稳压器周围的空气温度)为85 ̊ C、计算出导通元件的最大功率。
TA + RθJA * PD≤150 ºC → 85 + 41.8 * PD ≤150 ºC → PD = 1.55瓦。
PD = Iload * Vdrop
Vdrop =(Vin - Vout)、 ILoad = 0.4A
PD = 0.4A * (Vin - Vout)
Vin =(1.55w/0.4A)+ 3.3V
Vin = 7.1V
如果 结温超过175°C、此器件将关闭、并在内部温度接近150°C 时重新启动。 这可能会产生热循环事件、如果热量耗散不正确、稳压器将间歇性地开启和关闭。 请注意、此计算基于 JEDEC 标准高 K 曲线 JESD 51-7。 有关详细信息、请参阅数据表中的6.4热性能信息部分。
您可以在输入端添加降压转换器并将电压降至5V、然后使用 LDO 来提高电路的效率。
此致、
丹尼尔·E.