This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:REGN 引脚短路

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522026/bq25792-regn-pin-shorts

器件型号:BQ25792

工具/软件:

您好 SIR 每当我连接 C 类型的 USB 电压5V 到 Vbus 我面临问题 Regn 引脚, Regn 电压存在几秒钟,然后它不存在,所以我更换了4.7 uf 电容器的额定电压50伏立即 Regn 电压从0.5V 下降到0v 然后我检查了连续性电阻它是与 GND 短路。您能提什么原因这个 REGN 引脚故障? 因为最初在焊接 IC 后 、我 检查了 Regn 引脚和 GND 之间的电阻、只有在为 IC 供电后、它才为493欧姆、并且遇到了这个问题。

请说明 regn 引脚出现此故障的可能原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pulipait、

    对于 REGN 接地、493 Ω 是位低电平。  在 EVM 上、我测量到10k Ω 至 GND。  我认为您的电路板在 REGN 上发生了软接地短路、从而触发其排序电路保护。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN 引脚出现故障的可能原因是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    由于它集成了过流保护功能、因此最有可能的故障是过压故障。  但是、VBUS 上的过压可能会损坏其他内部电路。  USB-C 端口不太可能导致 IC 过压。  我建议您在未安装充电 IC 的情况下测量 PCB 上的接地电阻、以确认这不是 PCB 制造问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的 Vbus 电压为5V、额定电流为2.5A、 那么过压问题是如何出现的?  您要相对于 GND 测量的电阻是以 Regn 引脚为基准的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    是、请在未安装 IC 的情况下测量 REGN 电容器焊盘上的电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在万用表中显示开路电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、我使用 EVM 板检查了损坏的电路板、并附上观察到的停机坪

    仅突出显示 WD_Flag_INT 标志

    启用 EN HIZ、并启用 EN 充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、没有任何 PCB 制造问题、除了该问题的过压查看之外是否还有任何其他原因?因为我的 VBUS 电压为5V、它处于此过压仿真的任何其他原因的范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    如果 EN_HIZ 自动设置、则可能存在过流故障。  您能否测量其他转换器引脚(SW1、SW2、BTST1、BTST2、VBUS、SYS、 PMID 和 BAT 连接到 GND?   

    此致、
    Jeff