工具/软件:
您好 SIR 每当我连接 C 类型的 USB 电压5V 到 Vbus 我面临问题 Regn 引脚, Regn 电压存在几秒钟,然后它不存在,所以我更换了4.7 uf 电容器的额定电压50伏立即 Regn 电压从0.5V 下降到0v 然后我检查了连续性电阻它是与 GND 短路。您能提什么原因这个 REGN 引脚故障? 因为最初在焊接 IC 后 、我 检查了 Regn 引脚和 GND 之间的电阻、只有在为 IC 供电后、它才为493欧姆、并且遇到了这个问题。
请说明 regn 引脚出现此故障的可能原因