主题中讨论的其他器件: TPS552892、 TPS63070
工具/软件:
您好、
我们在 其中一个设计中考虑使用 TPS552872。 但是、似乎该器件无法在 Webench 设计器中使用。
我尝试使用计算表来进行计算、但补偿网络似乎很令人困惑。
根据网站上的信息、TPS552892是此设计的引脚对引脚替代产品。
由于 TPS552892 在 webench 中提供、因此我可以使用此设计- webench.ti.com/.../SDP.cgi
谢谢、
Jagan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们在 其中一个设计中考虑使用 TPS552872。 但是、似乎该器件无法在 Webench 设计器中使用。
我尝试使用计算表来进行计算、但补偿网络似乎很令人困惑。
根据网站上的信息、TPS552892是此设计的引脚对引脚替代产品。
由于 TPS552892 在 webench 中提供、因此我可以使用此设计- webench.ti.com/.../SDP.cgi
谢谢、
Jagan
尊敬的 Mulin Yuan:
我们提供12V 和5V 作为输入、以生成5V 输出。 在这种情况下、由内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 产生的 VCC 电压是否按预期工作、或者我们是否需要单独提供 EXTVCC?
我的理解是 EXTVCC 主要用于降低 VIN 或 VOUT 上的负载。 您还能否确认 VIN、VOUT 之间的内部切换逻辑在这些条件下是否会正常运行?
此外、在我们的设计中、总体功率要求是准确的 500–600 mA 、最坏情况峰值为 1A 至1.5A 由12V 供电以及更高电压供电时、输出电压为5V 0.5A/0.9A 使用5V 电源(USB 电源)供电时。 您能否建议使用一款支持的降压/升压稳压器 降低输出电流 ,因为 TPS552872可能是超大的,以满足我们的需求?
此致、
Mk
尊敬的 Mulin Yuan:
Bryce 在此处的回答显示 VCC 跟随 VIN 或 VOUT 中的较高者、因此这不应该是一个问题:
如果可以将此详细信息添加到数据表以供将来参考、请考虑包含它。
此致、
Mk
尊敬的 Mk:
感谢您对数据表说明的建议。 我们将在今后的更新中加以考虑。 关于您的原理图、我的反馈如下:
1.此应用是否有任何卸载要求? 请注意、EN 的额定电压为20V。
2.将 R500更改为0欧姆。
3.将 R506更改为0欧姆
4.您能帮助提供输出电容的器件型号吗? 我可以帮助评估补偿参数。
在 ISN 和 ISP 引脚中添加 RC 滤波器。 此外、0.68 Ω 电阻器也太小。 您可以在这里使用一个20m Ω 电阻器。

6.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../5432.TPS55289-Layout-Guideline.pdf
此致、
木林
尊敬的 Mulin Yuan:
感谢您发送编修。
您能否更新我们的以下查询?
此外、在我们的设计中、总体电源要求约为 500–600 mA 、最坏情况峰值为 1A 至1.5A 由12V 供电以及更高电压供电时、输出电压为5V 0.5A/0.9A 使用5V 电源(USB 电源)供电时。 您能否建议使用一款支持的降压/升压稳压器 降低输出电流 ,因为 TPS552872可能是超大的,以满足我们的需求?
此致、
Mk
嗨、Mulin、
1、没有卸载要求
2、3. 我将 R500、R506更改为0欧姆
输出电容器器件型号为- MSASE32MAB5107MPNA01 (100uF)和 GRM033R6YA104KE14D (0.1uF)。 请帮助计算相关的补偿值。
5.我已按照您的建议添加了 RC 滤波器。 我们的应用的最大输出电流为500mA。 我已根据 DS 中的公式18设置750mA 的电流限制(使用68m Ω 电阻器、由于计算错误、之前为680m Ω 电阻器)。 如果合适、请告诉我。