This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:设计验证

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892, TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518775/tps552872-design-verification

部件号:TPS552872
主题中讨论的其他器件: TPS552892TPS63070

工具/软件:

您好、

我们在 其中一个设计中考虑使用 TPS552872。 但是、似乎该器件无法在 Webench 设计器中使用。

我尝试使用计算表来进行计算、但补偿网络似乎很令人困惑。

根据网站上的信息、TPS552892是此设计的引脚对引脚替代产品。

由于  TPS552892 在 webench 中提供、因此我可以使用此设计- webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢、

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    您可以将 TPS552892 webench 用于 TPS552872仿真、但补偿参数只能用作参考。 完成原理图设计后、您可以将原理图和 BOM 发送给我们进行审阅。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我随附了设计原理图以供您参考。

    如果需要更改、请告知我。

    此致、

    Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin Yuan:  

    我们提供12V 和5V 作为输入、以生成5V 输出。 在这种情况下、由内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 产生的 VCC 电压是否按预期工作、或者我们是否需要单独提供 EXTVCC?

    我的理解是 EXTVCC 主要用于降低 VIN 或 VOUT 上的负载。 您还能否确认 VIN、VOUT 之间的内部切换逻辑在这些条件下是否会正常运行?

    此外、在我们的设计中、总体功率要求是准确的 500–600 mA 、最坏情况峰值为 1A 至1.5A 由12V 供电以及更高电压供电时、输出电压为5V 0.5A/0.9A 使用5V 电源(USB 电源)供电时。 您能否建议使用一款支持的降压/升压稳压器 降低输出电流 ,因为 TPS552872可能是超大的,以满足我们的需求?

    此致、  

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin Yuan:  

    Bryce 在此处的回答显示 VCC 跟随 VIN 或 VOUT 中的较高者、因此这不应该是一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454623/tps552872-internal-ldo-power-selectio/5581042 

    如果可以将此详细信息添加到数据表以供将来参考、请考虑包含它。  

    此致、  

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    我将对此进行研究并在稍后回复您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mk:

    感谢您对数据表说明的建议。 我们将在今后的更新中加以考虑。 关于您的原理图、我的反馈如下:

    1.此应用是否有任何卸载要求? 请注意、EN 的额定电压为20V。

    2.将 R500更改为0欧姆。

    3.将 R506更改为0欧姆

    4.您能帮助提供输出电容的器件型号吗? 我可以帮助评估补偿参数。

    在 ISN 和 ISP 引脚中添加 RC 滤波器。 此外、0.68 Ω 电阻器也太小。 您可以在这里使用一个20m Ω 电阻器。

    6.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../5432.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin Yuan:  

    感谢您发送编修。  

    您能否更新我们的以下查询?

    此外、在我们的设计中、总体电源要求约为 500–600 mA 、最坏情况峰值为 1A 至1.5A 由12V 供电以及更高电压供电时、输出电压为5V 0.5A/0.9A 使用5V 电源(USB 电源)供电时。 您能否建议使用一款支持的降压/升压稳压器 降低输出电流 ,因为 TPS552872可能是超大的,以满足我们的需求?

    此致、  

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    1、没有卸载要求

    2、3. 我将 R500、R506更改为0欧姆

    输出电容器器件型号为- MSASE32MAB5107MPNA01 (100uF)和 GRM033R6YA104KE14D (0.1uF)。 请帮助计算相关的补偿值。

    5.我已按照您的建议添加了 RC 滤波器。 我们的应用的最大输出电流为500mA。 我已根据 DS 中的公式18设置750mA 的电流限制(使用68m Ω 电阻器、由于计算错误、之前为680m Ω 电阻器)。 如果合适、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagannathan、

    请原谅延迟回复、但专家今天有一个公共假日。 请期待明天的回答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mk:

    您可以考虑使用 TPS63070。  

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    建议的补偿参数:R503=5k、C361=15nF、C360 nC。

    此致、

    木林